Part Number: TINA-TI
在模擬ac analysis時voltage generator的振幅好像無法做調整如下圖
振幅為1[V]時的頻率響應


振幅為0.5[V]時的頻率響應.


請問有辦法更改ac analysis的幅值嗎?
謝謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我不太明白您的意思,信号发生器的幅值问题吗?我这里按照您的设置,+-1V的正弦波信号和+-0.5V的正弦波您看都是没问题的。


您仿真的是AC特性,比如相位,频率和增益的关系,如果您要仿真输入输出,需要点击“瞬态响应”:

AC Analysis 是对这个电路进行AC分析,比如AC传输特性包括Gain,相位和频率的关系,计算各节点电压。
是不能在AC Analysis中改变信号幅值的。
信号幅值在信号发生器里先预设好。