This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TINA-TI: 請問在模擬ac analysis時,ac的幅值是否可以改變呢

Part Number: TINA-TI

在模擬ac analysis時voltage generator的振幅好像無法做調整如下圖

振幅為1[V]時的頻率響應

振幅為0.5[V]時的頻率響應.

請問有辦法更改ac analysis的幅值嗎?

謝謝

  • 您好,我不太明白您的意思,信号发生器的幅值问题吗?我这里按照您的设置,+-1V的正弦波信号和+-0.5V的正弦波您看都是没问题的。

    您仿真的是AC特性,比如相位,频率和增益的关系,如果您要仿真输入输出,需要点击“瞬态响应”:

  • Hi Kailyn

    我的問題是是否能在ac analysis中更改信號產生器的幅值

    在transient中,如您所示範是可以的例如1 [V], 0.5 [V]等

    但是否可以在ac analysis中,將信號產生器的幅值更改為1 [V]以外的值呢?

    謝謝!

  • AC Analysis 是对这个电路进行AC分析,比如AC传输特性包括Gain,相位和频率的关系,计算各节点电压。

    是不能在AC Analysis中改变信号幅值的。

    信号幅值在信号发生器里先预设好。