This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用WEBENCH导出TPS54620的TINA仿真文件,添加电流发生器以仿真其负载调整的响应,发现问题如下:
1、如果不添加电流发生器,波形没问题,如下图所示,上升很平滑
2、如果添加了电流发生器,波形如下:如红框内所示,电压上升时波形有问题,明显高于3.3V
麻烦帮忙看看是什么原因导致的电压不正常这个问题?
尝试过后有几个问题:
1、如果移除电流发生器,使用电阻器作为负载,那么仿真DC-DC 电源芯片的load transient就不准备,电阻无法模拟电流的上升时间以及定时。
2、增加SS时间->可以缩短电压异常的时间长度。增加SS时间并且增加Cout->可以降低电压异常的幅度,但是因为输出电容的增加,导致仿真的结果会不准确。
仅增加SS时间的波形如下:
增加SS时间并增加Cout的仿真波形:
现在能想到一个处理办法:仅仅仿真电流变化那一刻的波形(Vout,Iout),而不考虑电源输出上升阶段的波形。
如果这个问题是TINA的通病,那么TI是否有计划针对这方面的bug对模型进行升级?
我并没有太多使用TINA,那个平台更适合旧设备。然而,我可以将SIMPLIS模型中使用的一些基本原理联系起来。
如果试图运行瞬态,仍然可以仅使用PWL电流源运行它(不确定TINA中是否可用,但我们在SIMPLIS中就是这样做的)。
特别是这个设备在启动过程中有时会出现输出纹波,这就是为什么我建议改变SS和/或COUT,看看它是否在设计方面。从你的结果来看,这可能是所用组件的混合,在你的情况下,模型有点故障。
据我所知,我们没有更新TINA模型的平台,因为近年来我们已经过渡到SIMPLIS和PSPICE模型。如果你在内部运行测试(仅TI),你可以尝试使用SIMPLIS模型来查看你的启动条件是否适用。