This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54620: 使用TINA进行仿真时,仿真波形不正确

Part Number: TPS54620

使用WEBENCH导出TPS54620的TINA仿真文件,添加电流发生器以仿真其负载调整的响应,发现问题如下:

1、如果不添加电流发生器,波形没问题,如下图所示,上升很平滑

2、如果添加了电流发生器,波形如下:如红框内所示,电压上升时波形有问题,明显高于3.3V

麻烦帮忙看看是什么原因导致的电压不正常这个问题?

webench_design_16905477_35.tsc

  • 可以做下面的尝试:

    -尝试移除电流发生器,改用电阻器作为负载。您将根据所需的Vout/Load的结果设置该值(例如:如果Vout为3.3V,负载为6A,则将电阻器设置为3.3/6=0.55)。这就是我们在SIMPLIS模拟中通常设置它的方式。

    -修改设计:增加SS时间和/或COUT

  • 尝试过后有几个问题:

    1、如果移除电流发生器,使用电阻器作为负载,那么仿真DC-DC 电源芯片的load transient就不准备,电阻无法模拟电流的上升时间以及定时。

    2、增加SS时间->可以缩短电压异常的时间长度。增加SS时间并且增加Cout->可以降低电压异常的幅度,但是因为输出电容的增加,导致仿真的结果会不准确。

    仅增加SS时间的波形如下:

    增加SS时间并增加Cout的仿真波形:

    现在能想到一个处理办法:仅仅仿真电流变化那一刻的波形(Vout,Iout),而不考虑电源输出上升阶段的波形。

    如果这个问题是TINA的通病,那么TI是否有计划针对这方面的bug对模型进行升级?

  • 我并没有太多使用TINA,那个平台更适合旧设备。然而,我可以将SIMPLIS模型中使用的一些基本原理联系起来。

    如果试图运行瞬态,仍然可以仅使用PWL电流源运行它(不确定TINA中是否可用,但我们在SIMPLIS中就是这样做的)。

    特别是这个设备在启动过程中有时会出现输出纹波,这就是为什么我建议改变SS和/或COUT,看看它是否在设计方面。从你的结果来看,这可能是所用组件的混合,在你的情况下,模型有点故障。

    据我所知,我们没有更新TINA模型的平台,因为近年来我们已经过渡到SIMPLIS和PSPICE模型。如果你在内部运行测试(仅TI),你可以尝试使用SIMPLIS模型来查看你的启动条件是否适用。

  • 现在仿真DC-DC module,使用pspice 还是TINA比较好?我们主要仿真纹波,电源上升斜率,load transient以及phase margin, gain margin.

  • 使用pspice 还是TINA应该都可以。

    如果对TINA比较熟悉,可以用TINA。