This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
安装完软件,打不开软件,提示以下错误:ERROR(LMC-022089): License call failed for feature PSpice_TI,version 23.100 and quantity 1.The bundle name is defined as TI_PSpice_231. THis application has encountered an internal error condition.帮忙看一下,谢谢。
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,这个错误信息 ERROR(LMC-022089) 指出软件无法获取 PSpice_TI 功能的许可证,
请检查许可证是否已正确安装
确认你已经按照 Texas Instruments (TI) 提供的指南正确安装了 PSpice_TI 的许可证。
你是否联网,确保许可证服务器正在运行,并且你的计算机可以连接到它。
确保你的防火墙或安全软件没有阻止 PSpice_TI 软件访问许可证服务器或互联网。
如果以上方法都无法解决问题,尝试卸载并重新安装 PSpice_TI 软件。确保在重新安装之前,彻底删除所有相关的文件夹和文件。
安装前关闭杀毒软件和防火墙,联网安装。
谢谢!