问题描述:
自己做的板子,引出了VDDR,GND,RESET,JTAG_TMS,JTAG_TCK,这五个口做为程序下载及仿真口,如图1所示:
图1 下载测试点
芯片用的是CC2640-7*7封装,可以用IAR7.70版本仿真,仿真器用的是XDS110-V3,IAR中仿真器的设置如下图所示:
图2 IAR中仿真器的设置
但是用Flash Programmer 2无法识别芯片,也无法下载程序,现象如下图所示:
图3 Flash Programmer 2中无法识别芯片
图4 如果点击unkown,则弹出如下对话框
各位坛友是否有遇到类似的情况,请问是什么原因导致的?
我用Demo板测试,发现,用两线是可以用Flash Programmer 2下载的,那么,我设计的板子是不是哪里没注意到,请大家帮忙找一下原因?
也请TI的FAE帮帮忙,谢谢!
注:图中J8是VDDS非VDDR,截图时标注错误