7x7封装的(CC2640R2FRGZ)可以下载、仿真和调试,换成4x4封装的(CC2640R2FRSM)无法下载。
使用XDS110仿真器,只连接了VCC,GND,nRST,TMS,TCK。其中nRST上拉。
电路经检查没错,芯片也没有坏(模块上电后自带固件可以运行)。
看过之前的帖子,都很老了,在我的设置里找不到。
我使用的IDE是CCS 9;
ble5协议栈版本是simplelink_cc2640r2_sdk_3_30_00_20,
使用ble5_simple_peripheral例程。
请问我该如何修改设置和文件?
仿真器报错:
A router subpath could not be accessed.
The board configuration file is probably incorrect.
默认predefined宏:
include options: