Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640
Hi TI工程师们:
1,使用原始host_test 工程程序烧录CC2640R2F,然后使用MT8852B测试,PC窗口出现EUT HCI error: 0x56 报错码,如下
2, MT8852B插件使用说明中有如下提及,即如果需要校对,需安装TI的DLL庫,目前是没有安装也没有校对,在那里获得DLL庫? 报错是否跟这有关?
3, 阅读host_test 工程源代码,HCI_TL_FULL选项激活,按我的理解它类似CC2640R2F+外挂MCU的全功能蓝牙结构。MT8852B发出所有的测试指令。可以测试所有相关的BLE测试,对吗?
4,另外按 swra530文档描述,在产品软件内置"HCI_TL_PTM"激活功能,但在产品软件的profile框架里,direct test mode(DTM)测试接口提供少数
几个API,如下:
a, LL_DirectTestTxTest API
b, LL_DirectTestRxTest API
c, LL_DirectTestEnd API
d, LL_EXT_SetMaxDtmTxPower Vendor Specific API
5, 若在产品软件内置PTM激活功能,是否可以如host_test那样支持所有相关的BLE测试项,如第1点的图那样的测试?
期待支持,谢谢,