This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2640 不同批次输出功率相差1dB

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

Hi sir:

    我们发现在同一个PCB板子上,测试条件,测试环境,测试方法、测试速率、测试命令都一样的情况下,DV版本贴的CC2640R2FRSMR ( IC code: TI 03JP7FL G4 ) 在Connect端测试到的功率是3.5dBm, PV版本 贴片用的IC(IC code: TI 0CIAN6J G4)在Connect端测试到的功率是2.5dBm ,功率相差1dBm左右。

    最初怀疑匹配值有贴错,我们手工对换匹配后,发现功率依然PV版本偏低,没有改善。交叉替换CC2640后,发现功率跟着IC走,DV版本的IC 换到PV版 的PCB上,功率就提高了,可以测到3.5dBm。此时DV 版的PCB上换上PV版的IC,功率就变低了,测试结果变成2.5dBm。


        查询DataSheet, 发现CC2640R2F maxpower只有typ 值是5dBm(我们射频输出是差分匹配电路),但是没有min值和MAX值。

        所以,我们想了解:

         1,maxpower 的出厂时测定的 min 值是多少? max值是多少? +-多少dB 属于正常范围?
          

谢谢!  

        

  • 你可以在ble_user_config.c中看到发射功率列表,RSM单端输出版本:

    #elif defined( CC2650EM_4XS ) || defined( CC2650EM_4IS )
    
     // Single-Ended Output
    
     // Tx Power Values (Pout, IB, GC, TC)
    
     const txPwrVal_t TxPowerTable[] =
    
     { { TX_POWER_MINUS_21_DBM, GEN_TX_POWER_VAL( 0x07, 3, 0x0C ) },
    
       { TX_POWER_MINUS_18_DBM, GEN_TX_POWER_VAL( 0x09, 3, 0x10 ) },
    
       { TX_POWER_MINUS_15_DBM, GEN_TX_POWER_VAL( 0x0B, 3, 0x14 ) },
    
       { TX_POWER_MINUS_12_DBM, GEN_TX_POWER_VAL( 0x0E, 3, 0x14 ) },
    
       { TX_POWER_MINUS_9_DBM,  GEN_TX_POWER_VAL( 0x0F, 1, 0x21 ) },
    
       { TX_POWER_MINUS_6_DBM,  GEN_TX_POWER_VAL( 0x14, 1, 0x29 ) },
    
       { TX_POWER_MINUS_3_DBM,  GEN_TX_POWER_VAL( 0x1C, 1, 0x35 ) },
    
       { TX_POWER_0_DBM,        GEN_TX_POWER_VAL( 0x2C, 1, 0x56 ) },
    
       { TX_POWER_1_DBM,        GEN_TX_POWER_VAL( 0x1F, 0, 0x6A ) },
    
       { TX_POWER_2_DBM,        GEN_TX_POWER_VAL( 0x29, 0, 0x9C ) } };

  • Hi Kevin:

    BLE FW是同一个版本。这里仅仅是 不同批次的IC 造成的差异。
  • 用SmartRF Studio 7测试下发射端是否一致

  • Hi KEVIN:
    我们不能用这个SmartRF Studio 7 测试。
    但我们是用如下命令测试功率,测试方式和上面的工具应该是一样的。
    2402: 01 1e 20 03 00 25 0
    2440:01 1E 20 03 13 25 0
    2480: 01 1e 20 03 27 25 0
    而且我们也测试了 公共端的无源参数,S21 两个版本差异不大。测试结果如附件。

    所以,还是请从芯片产测端来分析。谢谢!

    BLE POWER issue-0411.pptx

  • 接收端可能会受到一些因素影响,需要在发射端射频前端部分交叉测试,看功率是否一致
    测试完将具体测试数据传上来,另外说明下芯片是从哪里采购的
    确定是产品批次的问题后我会和Team联系
  • Hi Kevin:
    你是说 射频匹配吗?逐一更换RF匹配,验证结果是功率没有变化。这个见我上传的PPT的第二页。交叉验证IC的测试数据见第三页。
  • 说明下你的两批芯片从哪里购买的,我将与Team联系确认
  • Hi Kevin:
    是外司台湾总部从 Arrow Electronics购买。

    我们这边也同步发邮件给TI 的C.S Hsieh <cs-hsieh@ti.com> ,可以和他沟通一下。
  • 质量问题可以通过以下方式联系获取支持
    打开网页www.ti.com/csc--> 点击Chat with TI
    客服电话:40-0819-8694 (周一 – 周五 08:00 – 18:00)