This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2640R2F: CC2640R2F如何校准内部RC振荡器的精度?

Part Number: CC2640R2F


http://software-dl.ti.com/lprf/sdg-latest/html/ble-stack-3.x/custom-hardware.html#using-32-khz-crystal-less-mode

我参考这个方法校准内部RC振荡器,但是测试计时60秒,实际偏差0.04秒,偏差太大,这显然不能接受,似乎校准没有效果。


按照文档描述,是有用高速时钟来校准内部32K RC振荡器的 , 为什么精度只能到500ppm?
是因为校准时间不足还是其他原因?按理说应该是可以接近高速时钟的精度 (24M晶振的精度)。
内部RC振荡器偏差太大,不仅影响蓝牙连接,还会影响我们程序中其他功能的计时。
请问如何提高内部RC振荡器的精度?
这个问题涉及我们已经发货的大量订单,希望能帮助我尽快解决,谢谢!