This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
我在simple_peripheral.c初始化加了:
UART_Params_init(&uartParams);
uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readReturnMode = UART_RETURN_FULL;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams.baudRate = 115200;
uart = UART_open(Board_UART2, &uartParams);
if (uart == NULL)
{
//UART_open() failed
while (1);
}
我在CC2640R2_LAUNCHKL.h
文件定义了:
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART2_RX IOID_21
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART2_TX IOID_22
添加了:
typedef enum CC2640R2_LAUNCHXL_UART2Name {
CC2640R2_LAUNCHXL_UART2 = 0,
CC2640R2_LAUNCHXL_UART2COUNT
} CC2640R2_LAUNCHXL_UART2Name;
依然不行,我记得CC2562RB在sysconf设置后会生成一个Uart2.h文件,这个SDK版本的要自己建立一个Uart2.h文件么?
ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app_FlashROM_StackLibrary.opt裡的BOARD_DISPLAY_USE_UART要設置為0,CC2640R2不支持UART2
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
我在CC2640R2_ LAUNCHKL.h 定义了:
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART0_RX IOID_21
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART0_TX IOID_22
在Bord.h文件定义了:
#define Board_UART0_RXD CC2640R2_LAUNCHXL_UART0_RX
#define Board_UART0_TXD CC2640R2_LAUNCHXL_UART0_TX
在simple_peripheral.c初始化添加了:
UART_Params_init(&uartParams);
uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
uartParams.readReturnMode = UART_RETURN_FULL;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams.baudRate = 115200;
uart = UART_open(Board_UART0, &uartParams);
if (uart == NULL)
{
//UART_open() failed
while (1);
}
UART_write(uart, echoPrompt, sizeof(echoPrompt));
修改了:
现在是这样,烧录后串口没反应;帮看下是我那一步定义出问题了,谢谢!
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
是的,代码卡在这里;
if (uart == NULL)
{
//UART_open() failed
GPIO_write(Board_GPIO_LED0, Board_GPIO_LED_ON);
while (1);
}
else
{
GPIO_write(Board_GPIO_LED0, Board_GPIO_LED_OFF);
}
现在LED常亮
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
没有哦,设置好后直接build project了,我现在先clean project 再build project试下。
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
我刚刚
第一步:
设置:-DBOARD_DISPLAY_USE_UART=1
-DBOARD_DISPLAY_USE_UART_ANSI=1
然后:build project
第二步:
设置:-DBOARD_DISPLAY_USE_UART=0
-DBOARD_DISPLAY_USE_UART_ANSI=0
先clean project 再build project现在代码还是卡在初始化,若不这样;我按照现在的IO及设置重新建个项目,按流程再来一次。
下面是我初始化的程序給你參考,我猜你的問題應該是在UART_Open 應該要用Board_UART0
UART_init(); /* Create a UART in CALLBACK read mode */ UART_Params_init(&uartParams); //uartParams.readMode = UART_Mode_CALLBACK; //uartParams.readCallback = callbackFxn; uartParams.baudRate = 115200; uart = UART_open(Board_UART0, &uartParams); if (uart == NULL) { /* UART2_open() failed */ while (1); } /* Pass NULL for bytesWritten since it's not used in this example */ UART_write(uart, echoPrompt, sizeof(echoPrompt));
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
在Board.h的定义为:
#define Board_UART0 CC2640R2_LAUNCHXL_UART0
跟踪CC2640R2_LAUNCHXL_UART0跳转到到CC2640R2_ LAUNCHEL. h
定义为:
typedef enum CC2640R2_LAUNCHXL_UARTName {
CC2640R2_LAUNCHXL_UART0 = 0,
CC2640R2_LAUNCHXL_UARTCOUNT
} CC2640R2_LAUNCHXL_UARTName;
下面這些你不要做
CC2640R2_ LAUNCHKL.h 定义了:
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART0_RX IOID_21
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART0_TX IOID_22
在Bord.h文件定义了:
#define Board_UART0_RXD CC2640R2_LAUNCHXL_UART0_RX
#define Board_UART0_TXD CC2640R2_LAUNCHXL_UART0_TX
要改腳位直接去修改CC2640R2_LAUNCHXL.h裡頭的CC2640R2_LAUNCHXL_UART_RX/CC2640R2_LAUNCHXL_UART_TX 再試試
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART_RX IOID_2 /* RXD */
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART_TX IOID_3 /* TXD */
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
我把之前在Bord.h文件设置的IO全屏蔽,只在CC2640R2_LAUNCHXL.h
修改了:/* UART Board */
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART_RX IOID_21 /* RXD */
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART_TX IOID_22 /* TXD */
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART_CTS IOID_19 /* CTS */
#define CC2640R2_LAUNCHXL_UART_RTS IOID_18 /* RTS */
现在接在连接IO21、IO22的串口助手有信息显示了,但是依然卡在初始化部分。
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
我对SimpleCentral_doGattWrite进行了修改,测试其截图如下:
1、我修改了数组charVals里的初值
2、编译烧录后打印依然是之前的值
3、可以通过触发simple_central发送响应的序列出去;
请教下:
1、不知道这么做的方法是正确的不?
2、如何实现手持端simple_central上电后自动连接simple_peripheral终端设备,免去通过按键选择这个过程。
1. 要改顯示需要去改下面的程序,你數量如果要改也要做對應的修改
MENU_OBJ(scMenuGattWrite, "GATT Write", 4, &scMenuPerConn)
MENU_ITEM_ACTION("Write 0x00", SimpleCentral_doGattWrite)
MENU_ITEM_ACTION("Write 0x55", SimpleCentral_doGattWrite)
MENU_ITEM_ACTION("Write 0xAA", SimpleCentral_doGattWrite)
MENU_ITEM_ACTION("Write 0xFF", SimpleCentral_doGattWrite)
MENU_OBJ_END
2. 如果做pairing/bonding應該可以自动连接pairing/bonding過得simple_peripheral终端设备
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
pairing/bonding需要在哪一端做?要在simple_peripheral终端设备来实现么?有相应参考资料么?
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
第一项:步骤1)、2)、设置完;Task 1 – Enable Just Works Pairing
步骤3)、3. Build and flash your CC2640R2 LaunchPad with your modified Project Zero then follow the instructions below for your selected peer.在这里选BTool和simple_peripheral进行测试么?
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
文档和实际BTool不太一致哦,在步骤6里说:选择 GAPBOND_PAIRING MODE。 将值设置为02结果在实际的BTool上找不到value这个选项;
可不可以直接在simple_ peripheral代码里修改好代码后烧录直接和simple_central进行测试呢
YiKai Chen您好!十分感谢您的回复和帮助!
CC2640R2L和CC2640R2F不能共用一个代码么?我编译了一个simple_peripheral烧录在CC2640R2F可以正常运行,烧录在CC2640R2L无任何反应,若要在CC2640R2L上运行需要修改那些设置呢,芯片信息如下: