This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
针对教程 Setting up the BLE OAD Environment — SimpleLink CC13x2 / CC26x2 SDK BLE5-Stack User's Guide 2.02.01.00 documentation 中 “OAD Target Setup” 部分的内容,我有如下疑问:
( 我的环境是:simple_peripheral_oad_onchip_LP_CC2652RB_tirtos_ccs + bim_onchip_LP_CC2652RB_nortos_ccs + persistent_app_LP_CC2652RB_tirtos_ccs,全选择 release)
1. 在使用 uniflash 烧写固件时,一共要烧写哪几个固件?
2. ccs 在 build 完成后调用 oad_image_tool 究竟干了什么事情(比如在image header 中加了 CRC 字段),它有将两个 hex 合成为一个 bin 文件吗?
3. 根据下面的描述,那个工程链接文件名是什么呢,在哪里可以找到啊?
谢谢!
CC2652没有stack文件,不用管,地址按照CC2652 user's guide中地址选择
2.oad_image_tool 添加了CRC和安全信息,只有一个hex,不会合并,会转成bin
3._oad.bin文件在工程的release文件夹下
谢谢,我上面说的第三个问题,表达不太清楚,我本来是想问要从哪里去找到 0x00038000 这个下载地址的,昨天看到在编译 persistent_app_LP_CC2652RB_tirtos_ccs 工程时的编译信息里可以看到这个地址信息。
现在又有了如下疑问:
1. 这个地址在哪里指定的呢?我们可以修改吗?
2. 如果可以修改,这个地址的修改原则是什么,怎样才算是一个合适的地址呢?
persistent占了2页的flash空间,你可以从编译后的map文件中查看地址
这个地址可能会随着SDK版本变化,不建议修改这个地址,用户只需要操作应用部分,bim和persistent不用动
如果你觉得剩下的空间不够做on_chip OAD,可以使用off_chip OAD或者选择704K flash的CC2652R7
经过一天的学习,对这个问题的总结如下:
回答1: 如果没有使用什么工具将多个 hex 文件合并,则使用 uniflash 烧写 OAD 例程需要烧如下三个文件:
(虽然 CCS 在 build 后会调用 OAD image tool 将本工程的 .hex 文件加上 CRC 校验值转换为 .bin 文件,但也还是只有本工程的内容)
回答2: CCS 中自动调用 OAD image tool 只是给 hex 文件 加了 CRC(应该是吧?),并没有合并其他的文件;但貌似这个工具本身有合并多个 hex 文件的功能,你可以通过自己运行这个工具实现此功能。
回答3:请参考这个提问下 @Kevin Qiu1 的回答。
以上,谢谢大家的回答和帮助!