Hi Ti,
我在用 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54\examples\rtos\CC2652RB_LAUNCHXL\drivers\spimaster\tirtos\ccs 例程时发现一个奇怪的现象。
当我烧写 .out 文件后,即使板子重新断电,程序还能正常运行。
但当我烧写 .hex 文件后,程序当时是可以正常运行的,断电后却运行不起来了(通过检查,发现是使能了 backdoor 而代码的起始地址又不正确导致)
我的操作步骤如下:
首先我在 CCS 中导入了 spimaster 例程,然后使能了 .hex 工具,如下:

然后右击 rebuild 工程,这样就产生了项目的 .out 和 .hex 文件,如下:

再然后通过 smartRF flash programmer2 分别烧写以上两个固件:

烧写完固件后,读取 CCFG 区域的内容如下(左图为 .out 文件,右图为 .hex 文件):

通过技术手册的描述可知,.hex 文件使能了backdoor却没有给出有效的起始地址,导致程序上电后不能正常工作。
但是我通过 .syscfg 文件看到 backdoor 并没有使能:

以上的结果让我很是奇怪,不知道是由什么原因引起的,以及要怎么解决这个问题呢?
谢谢!