Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, , CC2540
将主从机的LNA,TX start进行映射。用示波器观察4个IO电平变化。主机cc2642r,从机cc2640r2f。从机使用notify进行传输给主机,
特征值19个字节(默认应该开了DLE,并设置251字节)。连接间隔20ms。
引脚映射:
Slaver DIO0 (CH4 深蓝) TX START
DIO1 (CH3 紫) LNA
Master DIO0 (CH1 黄) LNA
DIO1 (CH2 蓝) TX START

1.我认为一次发送19个字节数据,在一个连接事件上,应该只有一次收发,即应该只有一次LNA,TX的引脚变化。
现在测试发现,LNA,TX在一个连接事件上会有多次电平变化(1,2,3,4次)。请问这是怎么回事?
2.图中显示,从机的LNA在最前面,我理解不应该是TX在每个周期的最前面吗?