This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由於需要測試 internal variable load capacitors (cap-array) 內部電容.
但我找不到 CC2642 DTM 的 Sample Code 在那個目録裏 ? 問題如下 :
1. 是否在 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48 這個 SDK 裏 ?
2. 若以上為是, 請問 DTM 是在那個 example 裏 ?
C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48\examples\
謝謝.
您好, 看起來是跑到 BIOS_start(); 就卡住了, 是程式需要 BIOS, 還是在 ble5_host_test 直接按 Debug 把程式下載, 然後單步就可以執行了, 謝謝.
是否这个程式无法独立执行在CC2642 的EVB 上面, 还是我环境没设定好的问题
是的,host_test project实现的是 network processor功能,没有应用层的程序,需要与外部的MCU或 PC 软件BTool一起使用
要跳转到某行代码可以在debug模式下选择:
您好, 那能否請問我該怎麼做, 我們的應用就是使用 TI 的測試程式 DTM, 在測試過程中把 cap-array 暫存器值讀出, 目前卡住的問題就是, 我無法單獨的運行 TI 的 DTM 在公版上 EVB, 能否給我一些操作案例, 謝謝.
您好, 我想做個測試加入一串 UART 字串輸出, 程式如下, 但是我用邏輯分儀一直看不到有 UART 訊號輸出, 因為我打算將暫存器值透過 UART 輸出到營幕, 我有用 debug 跑該程式, 來確定該程式有執行到, 但UART沒有輸出, 是否 DTM 有 UART 的設定要打開, 還是 DTM 的程式有其他限制 ? 謝謝協助.