This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由於需要測試 internal variable load capacitors (cap-array) 內部電容.
但我找不到 CC2642 DTM 的 Sample Code 在那個目録裏 ? 問題如下 :
1. 是否在 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48 這個 SDK 裏 ?
2. 若以上為是, 請問 DTM 是在那個 example 裏 ?
C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48\examples\
謝謝.
您好, 看起來是跑到 BIOS_start(); 就卡住了, 是程式需要 BIOS, 還是在 ble5_host_test 直接按 Debug 把程式下載, 然後單步就可以執行了, 謝謝.
internal variable load capacitors (cap-array)在例程中默认没有使能:
一般来说,不需要对 BLE 应用进行电容阵列调整。蓝牙spec要求 +/-50ppm 晶体精度,因此 - 与低于 1GHz 的应用不同 - 无需修改电容阵列调谐
下载程序可直接使用下面的按钮:
BIOS_start()是启动RTOS,这个函数永远不会返回
您好, 我了解您意思, 由於我們硬體需要軔體將 CC2642 的 cap-array 暫存器值讀出, 這段程式我也寫好了, 只是我 Code Base 用在 DTM 就無法執行下去, 是否這個程式無法獨立執行在 CC2642 的 EVB 上面, 還是我環境沒設定好的問題, 謝謝.
是否这个程式无法独立执行在CC2642 的EVB 上面, 还是我环境没设定好的问题
是的,host_test project实现的是 network processor功能,没有应用层的程序,需要与外部的MCU或 PC 软件BTool一起使用
要跳转到某行代码可以在debug模式下选择: