Hi
我使用的是CC2541 Keyfob board , 軟體則使用keyfob project
正常行為下,當按下SW_2 (pin為P0_1) 的按鈕,CC2541 會進入advertising.
而我想將keyfob project燒錄到自行開發的CC2541模塊上,而唯一差別在於自行開發的CC2541模塊上按鈕的pin為P1_5。
所以我修改了hal_key.c中的程式,修改如下:
/* SW_2 is at P0.1 */
/* #define HAL_KEY_SW_2_PORT P0
#define HAL_KEY_SW_2_BIT BV(1) */
#define HAL_KEY_SW_2_PORT P1
#define HAL_KEY_SW_2_BIT BV(5)
但修改過後,button SW_2無反應,而且在接上電源10秒後,會自動進入advertising
而TI的CC2541 Keyfob也有相同情形
請問是否有其他關於PIN腳的設定需要修改 ??
或是有甚麼需要做的?