This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2642R: ON CHIP OAD 在使用 BTOOL 更新時,如何承認非官方的 16 BYTES UUID ?

Part Number: CC2642R

您好, 

我使用的 SDK 版本為 6.40.

專案範例則是 " simple_peripheral_oad_onchip "

我已順利通過 BTOOL 來更新程式碼。

但是, 當我把專案裡的 16 BYTES UUID 改成我司的 指定碼之後,

且 範例中的 0xFFF0 Service 及 所屬的 幾個 Characteristic 都變更為我司指定的方式 

但未變動到 0xFFD0 這個 Service 所有設定。

compiler之後, 我可以順利的將 燒好官方程式的TARGET  OAD 成我司的程式。

但是.卻無法把 已燒錄好我司程式碼的 TARGET OAD 成我司的改版程式嗎?

錯誤內容如下圖

我也參考了.其他人的文章提到 可以修改 "btool_gatt_uuid.xml"

所以, 我也試著 把 "btool_gatt_uuid.xml" 裡的 UUID 全改成我司的UUID

再次重新執行 BTOOL 時. 還是出現同上圖所示的錯誤。

請問,這該怎麼解決呢?  謝謝~~