我在1.3 SimpleBLEperiphera -cc2541 工程的hal_timer.c 定义了
uint8 texEE1[11]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 然后在extern uint8 texEE[]; 申明了 全局
我在设备广播时候读取NV 的值到 texEE 中 ,读取成功了 但这个数组中的值 保存一定时间后大约一分钟左右 就自己清零了 ,我没有对该数组进行任何清零操作
不知道怎么回事? 是RAM 溢出清零 还是OSAL 进入低功耗自己清零呢 ,但是 我这个例程中没有开始低功耗啊 ? 求解答 谢谢