This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OSAL 定义外部数组 数据过经常被清零



我在1.3 SimpleBLEperiphera -cc2541 工程的hal_timer.c 定义了
uint8 texEE1[11]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};  然后在extern   uint8 texEE[]; 申明了 全局

 我在设备广播时候读取NV 的值到 texEE 中  ,读取成功了 但这个数组中的值 保存一定时间后大约一分钟左右 就自己清零了 ,我没有对该数组进行任何清零操作

不知道怎么回事? 是RAM 溢出清零 还是OSAL 进入低功耗自己清零呢 ,但是 我这个例程中没有开始低功耗啊 ? 求解答 谢谢