Part Number: CC2541
主设备是 CC2541 + STM32F407
从设备是全宙820芯片,有4g 蓝牙 gps
从设备用pc蓝牙助手调试都没有问题,连接,收发数据都可以的
但是主设备CC2541一直连不上从设备,AT+SCAN可以看到,也选择了地址,然后AT+CON+地址,返回也是OK的
但是检查GPIOH-pin8,用来判断是否连接的pin,一直显示没有连接成功,这是怎么回事呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC2541
主设备是 CC2541 + STM32F407
从设备是全宙820芯片,有4g 蓝牙 gps
从设备用pc蓝牙助手调试都没有问题,连接,收发数据都可以的
但是主设备CC2541一直连不上从设备,AT+SCAN可以看到,也选择了地址,然后AT+CON+地址,返回也是OK的
但是检查GPIOH-pin8,用来判断是否连接的pin,一直显示没有连接成功,这是怎么回事呢
您好,
您能在具体描述解释一下这一部分吗?
但是检查GPIOH-pin8,用来判断是否连接的pin,一直显示没有连接成功
所以现在是从设备可以连接电脑手机,但是无法连接CC2541 + STM32F407?此处的CC2541 + STM32F407是如何连接的,CC2541在此的作用只是作为一个RF吗?
主设备是 CC2541 + STM32F407,旧版从设备是单独的 CC2541 ,由于我们需要从设备增加4g联网,所以新的从设备全宙820芯片有蓝牙,4g等功能。
主设备和旧的从设备是工作没有问题的,cc2541主要是主从设备蓝牙通讯的桥梁。
旧的从设备 和 新的从设备,用pc蓝牙调试助手测试过,收发数据,广播,uuid这些都是一致的。
但是新的从设备 和 主设备没法建立连接。
主设备是 CC2541 + STM32F407,其中STM32的GPIOH-pin8做为gpio输入来读取cc2541的p1.4(被定义成bt-led),感觉cc2541的p1.4是反映连接状态的pin,不知道是原生cc2541的功能,还是用户程度实现的。新的从设备广播+连接时候,主设备AT+SCAN可以看到,也选择了合适的地址,然后AT+CON+地址,cc2541返回也是OK的。但是检查GPIOH-pin8,用来判断是否连接的pin,一直显示没有连接成功。
我们公司买cc2541应该有15k的量了,不知道能不能提供更多一些的技术支持。
您好,
因为我们手边也没有您所说的全宙的设备,无法做进一步的测试,希望您能否提供一下相关抓包的数据以供我们研究。
您好,
TI有提供SmartRF Packet Sniffer 2(https://www.ti.com.cn/tool/cn/PACKET-SNIFFER),但似乎只支持到蓝牙4.0。
如果您有类似ellisys的蓝牙测试仪器那是最好的了。
有相关抓包数据可能对分析研究会更有效。
您好,
SmartRF Packet Sniffer 2配合TI的产品就可以了,
,您先确认您的产品使用的蓝牙多少?
如果是蓝牙4.0以上可能需要您自行查找第三方抓包器件了。
您好,
我刚查看了一下,CC254X需要使用SmartRF Packet Sniffer而不是SmartRF Packet Sniffer 2。
在相关页面还差看到了SmartRF Packet Sniffer User’s Manual:https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/swru187g/swru187g.pdf?ts=1680162152143&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Ftool%252Fcn%252FPACKET-SNIFFER
您看一下您手边硬件是否可以满足。
您好,
我手头没有相关设备无法同步做测试。我在文档中看到
您看下能否更新到最新固件再来测试。
您好,
不是很理解您所说的,如果用抓包的话不是也可以知道主机发送的数据吗?
可不可以解释一下下面的代码?这个主要需要主从设备做什么呢?如果是非cc2541从设备怎么和这个cc2541主设备连接?
主设备:
// Default GAP pairing mode
#define DEFAULT_PAIRING_MODE GAPBOND_PAIRING_MODE_WAIT_FOR_REQ,
从设备:
// Whether to enable automatic parameter update request when a connection is formed
#define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST TRUE
您好,
我们这边已将您的问题升级到英文E2E,有专业产线工程师帮您解决。由于涉及一些第三方产品,这边可能需要一些时间,有结论及时联系您。
您好,
我们不是很了解这款产品所以也不是很清楚,相关工程师会尝试查找一些无法连接可能性给到您这边,有结论及时联系您。
您好,
收到工程师回复:
您好,
我们不认为 cc2541 设备会更改 p1.4 以指示连接,除非在连接事件期间将其设置为高?
我知道您说他没有将其用作 NPI,但事实上他使用 stm32 作为主机,他也可能是。
我会再次希望您使用 Hosttest 和 Btool 验证设备是否正常工作。
I dont believe the cc2541 device changes p1.4 to indicate connection, unless the customer is setting it high during the connection event?
I know the customer said he isnt using it as an NPI but by the fact that hes using the stm32 as a host he probably is.
I would again ask them to verify if the device is working properly by using Hosttest and Btool.
另外,这是升级帖子链接:https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1212476/cc2541-master-and-slave-always-fail-to-connect,您可以留言想给工程师的话(最好是英语),我们这边可以帮您代为转述以提升解决问题的效率。