This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

2540 mini dk 烧写问题



您好,使用2540DK一周多了,最近使用CCDebugger down程序的时候,SmartRF Flash Programmer 经常报 Communication error with CC Debugger错误!

请问这是什么原因造成的!

谢谢

  • vikin,

    报错的时候CC Debugger 的灯是绿色的还是红色的?

    如果是红色的,有两个可能,第一,是线接错了,第二,CC Debugger可能有问题,这个时候你需要重新烧写一下CC Debugger试一下,可以把CC Debugger打开,然后用另外一个CC Debugger 连上它,烧入C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Firmware\CC Debugger\cebal_fw_srf05dbg.hex

    当然,你也可以尝试一下在其他电脑上试一下之类的动作:)

  • 非常感谢您的回答!

    烧写的时候CCdebugger的灯是绿色的,这个烧写失败跟KEYFOD 上的电池电量有关系吗?因为我一直用那个纽扣电池调试的!

  • 使用电池供电应该是没问题的,本来就是既可使用电池供电,又可使用CC debuger供电,有没有试过重装下电池?

  • 非常感谢您的回答!

    之前烧写失败的时候我扣过电池没有效果!

    具体原因现在还没有找到,我用CCdebuger 烧写USB DONGLE成功后,再去烧写KEYFOB就成功了!