Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG,
我用的是贵公司出的开发板,然后用的是示例代码muitl_role, sdk版本为simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98,编译烧写后,可以搜索到muitl_role蓝牙信号,但是RSSI只的-40dBm,Y请问如何打开20dBm的增益信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

这个是文件链接:TI BLE5-Stack API Documentation: HCI

您可以参考TI BLE HCI Vendor Specific HCI Guide了解 HCI_EXT_SetRxGainCmd 指令,以在标准/高增益模式之间切换。
我在下面给您提供了三个相似的帖子,希望可以帮助到您:
要打开高PA,您必须在sysconfig中进行配置,请参见下图:

您在代码中何处调用HCI_EXT_SetRxGainCmd函数? 您还检查了API引用以正确调用此HCI命令吗?
HCI命令HCI_EXT_SetRxGainCmd ()需要在参数中包含以下定义之一:

您正在使用的定义不是指高增益或标准增益,更重要的是这是CC13x2P或CC23xx的定义,请查看API参考文档以正确使用命令。
这里我为您提供了API的链接,你可以去查看。您可以在search里面直接搜索该API
可使用HCI_EXT_SetRxGainCmd (HCI_EXT_RX_Gain_HIGH)调整接收器增益
可以使用HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()调整传输功率
我需要了解您是否需要20dBm发射或接收?
您好,
您的CC2651P3的软件包是什么,只有7x7 RGZ软件包可以处理20dBm txPower。
我提到的两个命令都可以将txPower和Rx设置为20dBm。
您好,您可以在自定义项目的应用程序代码中调用HCI_EXT_SetxGainCmd()和HCI_EXT_setxPowerCmd()

关于这两个api调用文档我在以上附上了链接,谢谢。
我们不进行代码编写相关的技术支持,谢谢。