Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
CCS烧写代码时报错(Error -1170 @ 0x0)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

您好,关于您的问题,我提供了以上链接,希望可以帮助到您。
Trouble Halting Target CPU: (Error -2064 @ 0x0) Unable to read device status. 还有如下报错,请问怎么解决
您好,我想问下您这边,您是自己设计的硬件还是使用ti官方的开发板?
是我自行设计的硬件,我先看下您给的链接,然后我还想问一下,使用uniflash显示烧写成功,使用ccs显示如上报错是什么原因呀
我自行设计的硬件烧写时出现了上述问题,然后目前我在开发板上烧写仍会出现此问题
我想问一下uniflash烧录成功之后,运行正常吗?
您这边在开发板上直接烧录 sdk中的demo程序,会出现问题吗?
还有就是相应的sdk版本,建议您使用推荐的ccs编译器的版本。
使用uniflash烧例程好像也不太行,这是什么原因呢,我在ccs中烧例程可以扫到蓝牙,使用uniflash烧例程就无法找到蓝牙
目前例程使用ccs烧录没有问题,但是使用uniflash烧录会出现不能扫到蓝牙的现象
使用uniflash烧例程好像也不太行,这是什么原因呢,我在ccs中烧例程可以扫到蓝牙,使用uniflash烧例程就无法找到蓝牙
您指的是自己设计的板子还是ti官方的开发板?
我们现在进行问题排查:
1.使用您这边自行设计的开发板,使用ccs以及uniflash分别烧录sdk中的例程,例如projectzero项目,进行查看是否出现问题。
2.使用ti这边的开发板,使用ccs以及uniflash分别烧录sdk中的例程,例如projectzero项目,进行查看是否出现问题。
3.对比以上结果,来定位问题出在哪个方面,然后我这边跟进您的问题,来进行解决,我猜测大概率是您这边硬件设计的问题。可能是某个地方的电压不稳定。

您这边按照release来进行sdk版本以及ccs的版本进行选择。