Part Number: CC2642R-Q1
仪器设置是direct test mode模式,这种方式是通过hci指令来控制芯片吧?
测试发现cmw500显示的射频功率较低,1dBm左右。芯片手册最大输出功率是5dBm。问题如下:
1、仪器是通过串口发送hci指令,此时发送的功率控制是最大发射功率么?
2、这个hci指令可以提供给我们么?
2、在开发板上是把器件C14去掉,C24焊接0欧姆。这个输出功率低是因为匹配问题么?有C24的建议值么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC2642R-Q1
仪器设置是direct test mode模式,这种方式是通过hci指令来控制芯片吧?
测试发现cmw500显示的射频功率较低,1dBm左右。芯片手册最大输出功率是5dBm。问题如下:
1、仪器是通过串口发送hci指令,此时发送的功率控制是最大发射功率么?
2、这个hci指令可以提供给我们么?
2、在开发板上是把器件C14去掉,C24焊接0欧姆。这个输出功率低是因为匹配问题么?有C24的建议值么?
首先,请验证您的测试使用的是最新的 SDK。您可以在此处下载最新版本的 SDK 。最新版本为:7.10.01.24,于 2023 年 6 月 22 日发布。它对直接测试模式下使用的 PA 表进行了更新,该更新将直接影响 CC2642R-Q1 器件的输出功率。
您可以使用 BTool 应用程序执行单独的 HCI 指令,该应用程序是 SDK 的一部分,可在 SDK 文件夹的以下目录中找到:\tools\ble5stack\btool。附上 BTool 窗口的屏幕截图。
一旦 host_test 被刷新,就可以使用 BTool。

C24 使用 0 欧姆电阻不会导致匹配问题,您可以继续使用 0 欧姆电阻。
此外,为了验证发射台没有问题,请使用最新版本的 Smart RF Studio 7 测量板的输出功率来控制设备。如果最新版本的 Smart RF Studio 7 的功率仍然较低,则可能意味着存在硬件问题。
根据屏幕截图中您使用的 BTool 版本,您似乎使用的是旧版本的 SDK,您必须下载并使用最新 SDK 7.10.01.24 中找到的 BTool,这将确保正确的 PA 设置命令 CC2642R-Q1 输出功率为 5dBm 时应用。最新SDK附带的BTool版本是v1.43.03。另外,我注意到您正在使用“HCI Extended”BTool 命令,您应该在 Adv 中使用标准“HCI”命令。命令选项卡。
另外,用于将板连接到 CMW500 的电缆的插入损耗是多少?您需要从测量的输出功率中消除电缆损耗,以获得电路板的真实输出功率。
您好,BTool已更换到v1.43.03版本,使用CMW500测试时仍然出现功率较低的情况
1、进行非信令测试时,中心频点设置正确,且测量时已经将线损考虑在内,CMW500无法正常Trigger信号,想请问进行非信令测试烧录\simplelink cc13xx cc26xx sdk 7_10 00 98\examples \ rtos\CC26X2R1 LAUNCHXL \ble5stack\host_test工程
以及烧录程序是否需要最新SDK版本7.10.01.24进行编译?


2、测试过程中,sync word是否影响测试结果?若需与BTool匹配,如何查看和修改BTool中的配对码?
3、BTool能否进行非信令设置,若能,如何操作?若不能,应使用什么软件进行设置?
4、测试RX时,设备应如何连接,有对应操作文档可以参考吗?
正如我在上一条消息中提到的,您必须使用最新的 SDK 以及最新版本的 BTool。最新版本的 BTool 包含在最新版本的 SDK 7.10.01.24 中。如果没有更新的 SDK,您将不会看到输出功率的改进。我无法使用 CMW500 测试仪,因此无法重复您的测试。我还建议在继续使用 CMW500 解决电源问题之前验证您的板是否能够输出 5dBm。
您应该能够使用 Smart RF Studio 7 和频谱分析仪或射频功率计验证您的电路板输出功率。您可以在此处找到最新版本的 Smart RF Studio 7 。