适配此型号的能够解析rx tx和test end的指令的xml文件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HCITester 不再受支持,但是可以从您提供的链接中的 WiLink 工具页面下载。导航至 下载、安装和配置 HCI 测试器 部分,该部分会将您重定向至适用于 WL18XX 模块的 WiLink 无线工具 页面。此外,您还需要为相应的 BLE 无线 MCU 和支持的协议栈下载适当的 HCITester 库文件,该文件也可以在下载、 安装和配置 HCI 测试仪 部分找到。
Hi Baohua,
HCITester是配合CC256x芯片用的,不适用于CC2642。CC2642应当使用SDK中的BTool,具体参见下面的文档:
https://www.ti.com/lit/pdf/swra737
Best regards,
Shuyang