HI all:
在使用2642开发的过程中,总因为很多的文件时通过软连接到SDK安装目录下的,这就导致通过其他的编辑器查看代码很不方便,那么是否能够只使用最小的SDK,来进行开发呢。或者说是否能将开发2642所使用的最小库,单独复制出来,从而在工程中不使用那些软链接的文件呢?关于这块是否有相应的教程,或者参考文档。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI all:
在使用2642开发的过程中,总因为很多的文件时通过软连接到SDK安装目录下的,这就导致通过其他的编辑器查看代码很不方便,那么是否能够只使用最小的SDK,来进行开发呢。或者说是否能将开发2642所使用的最小库,单独复制出来,从而在工程中不使用那些软链接的文件呢?关于这块是否有相应的教程,或者参考文档。

您可以参考sdk下如上图中的例程
file:///C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13__win/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/basic_ble/README.html
这个为该例程的readme
您在开发的过程中,可以新建自己的workplace,然后workplace文件夹中,import 新的工程,这样一个全新的工程就搭建成功了。
通过import的工程中还是使用了很多的SDK安装目录下的源文件,这个不是我想要做的。
是否可以通过project-> new ccs project 这样的方式去建一个全新的只有main.c的工程,然后把SDK下的一些文件复制到新建的工程路径下,添加头文件路径 ,从而建立一个新的工程呢,就像keil建STM32工程一样。
我想要做的是建一个空的2642工程,然后只使用最小的2642的sdk,不使用TI已经封装的一些设备管理还有syscfg工具这些,从最小的裸机2642开始,移植tirtos或者freertos来开发2642.
通过import的工程中还是使用了很多的SDK安装目录下的源文件,这个不是我想要做的。
是否可以通过project-> new ccs project 这样的方式去建一个全新的只有main.c的工程,然后把SDK下的一些文件复制到新建的工程路径下,添加头文件路径 ,从而建立一个新的工程呢,就像keil建STM32工程一样。
您这边可以尝试一下,ti没有这样的教程
您可以参考basic ble 工程
您是可以通过 Project -> New ccs Project 的方式去建一个工程。
只需要选择相应的板子型号(Target)、相关的调试烧录器(Connection)、相关编译器(Compiler version)、最后选择是否是空工程还是带有main文件的工程或者其他您所需求的工程。
但其实我们不建议这么做,因为您需要自己去配置调用相关蓝牙协议栈、引脚外围之类的,也没有sysconfg工具简化开发流程。我们在这种方式上并没有提供相应的文档教程。所以我们还是建议您在SDK的基础上去做修改和尝试。
那有没有一些参考的例子,通过新建一个工程,之后配置调用相关的蓝牙协议栈这些的。
那有没有一些参考的例子,通过新建一个工程,之后配置调用相关的蓝牙协议栈这些的。
只有我以上回复您的,其余的没有