This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我目前想要实现cc2652存sd卡的功能,但是现在遇到了一些问题,这是我自行设计的板子
我使用了sdk中的fatsd例程,并将对应管脚改成了我自己的板子对应的管脚,但是在烧录完成,程序运行过程中还是看到串口有报错
想问下该如何解决这个问题, sd卡也是fat32格式
您好,
根据报错信息,新文件 ”fat:0:input.txt" 未创建成功。
其次看到 SD 卡似乎已经被正确格式化为 FAT 文件,文件系统正常。
建议您检查硬件配置,查看示例文档和 Board.html 文件,确保 SD 卡的连接和配置符合要求。
重点关注文档中关于额外跳线和硬件配置的信息,如果缺少这些设置,是会导致创建文件失败的。
示例文档链接:file:///C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23/examples/rtos/LP_CC2652RB/drivers/fatsd/README.html
Board.html 链接:file:///C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23/source/ti/boards/LP_CC2652RB/Board.html
你好,关于第一个文档readme.html,我看文档里好像没有详细介绍如果在某一步出错应该怎么排查和更正。然后关于第二个文档,我这边因为用的是自己的板子,...所以相当于只把板子的一部分当成了烧写器使用,我在串口工具中能看到输出应该也说明串口的设置没有问题,所以看了两个文件之后,还是没有排查出问题所在
您好,
经过我的测试,FAT32 格式下的U盘我无法创建 fat:0:input.txt 文件;
然后我查阅了一下,发现 FAT32 格式下的文件名有 8.3 的限制,即 文件名长度不可超过8,文件的扩展名长度不可超过3。
您可以试试,将您要创建的文件名修改为符合规范的文件名。
期待您的测试结果。
确实有效果!改了文件名之后发现可以读写了,但是还是没有完成整个流程,sd卡里也没有发现文件
您好,
下面是我根据已知的信息给出的排查建议:
1. 您可以先试试换一张其他的搭载FAT文件系统的U盘或者 sdcard 测试一下(注意如果您使用的是读卡器插sdcard的话,请记住关闭写保护),看看例程的写文件操作是否能正常运行;
2. 在步骤1里如果例程能够正常运行,那我们可以排除例程本身出错的可能。我们就可以将精力更多地放在原来的sdcard上。我们可以在原先的 sdcard 上新建一个txt文件并写入一些东西试试。可以直接在 cmd 里输入 "echo 'test' > E:\temp.txt",该命令是往您的sdcard(根据您提供的图片,盘符是E:\)写入了一个文件内容为 'test' 的 temp.txt 文件。如果有报错,那么说明原先的 sdcard 的写功能就是有异常的。
您先这样尝试一下,期待您更新进展。
根据您的第一点建议,我换了一张同样是fat32文件系统的32Gsd卡,现象与之前的sd卡相同。根据第二个建议,在cmd中输入相应代码可以在sd卡中写入文件。我现在怀疑还是硬件上的问题,想知道如果是自己的设计的板子,想要实现sd卡的功能应该满足哪些条件。因为示例的程序都是在开发板的基础上描述了board的一些设定等等,如果是自己设计的板子好像没有提到太多。
您好,现在看下来是例程运行到 starting file copy 之后就停滞了。
这个问题有点复杂,我也需要深入研究。
请等候
是通过硬件电路板直接连接的,没有飞线
然后的话我用最早已经做成结构的那一块板子试了一下发现存sd卡的功能正常的,应该可以排除sd卡的问题,但是当时的那块板子已经做成结构不太方便调试了
您正在引用 fatsd example 和 SDFatFS TI Driver。 在查看 fatsdr.c 文件时,执行了 else 里面的代码。
if (!dst) { Display_printf(display, 0, 0, "Error opening \"%s\"\n", outputfile); Display_printf(display, 0, 0, "Aborting...\n"); while (1) {} } else { Display_printf(display, 0, 0, "Starting file copy\n"); }
您可以使用 CCS 调试器和其他 Debug_printf 语句进一步调查,以确定程序到底在哪里陷入困境。我还建议删除现有的 a1.txt,尝试不同的 SD 卡,或重新格式化 SD 卡.