This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2642R-Q1: DTM 测试模式问题

Part Number: CC2642R-Q1


客户在使用DTM 模式时碰到附件的这两个问题,能否帮忙解答下。谢谢!

CC2642问题文档231226.docx

  • 您好,

    为了能清晰明了回复您的问题,避免混乱,建议您一个帖子中询问一个问题。

    以下是对于问题 1 的回复,问题 2、 3、 4,请您另外发帖,谢谢。

    问题一:DTM实验对应的例程是C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\host_test,蓝牙芯片CC2642与其他MCU芯片通过串口连接,程序下载到CC2642后如何测试芯片定频效果呢?

  • 您好,

    您烧 host_test 程序就进入到了 DTM 模式,就可以通过串口发送 HCI 指令。

    当芯片处于 DTM 模式下,可以使用指令来执行定频测试,以评估其性能。

    这些命令可能会包含设置频率、启动发送和接收测试、获取测试结果等。