Part Number: CC2652RB
电路板为我们自行设计的电路板,用上了cc2652rb的芯片,电路板上所有的电压3V3都正常,但是板子上的VDDR和DCOUPLE也都是3.3V,想问下这种情况可能是芯片没有焊接好出现的情况嘛,或者出现这种情况的原因是什么,该如何排查问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC2652RB
电路板为我们自行设计的电路板,用上了cc2652rb的芯片,电路板上所有的电压3V3都正常,但是板子上的VDDR和DCOUPLE也都是3.3V,想问下这种情况可能是芯片没有焊接好出现的情况嘛,或者出现这种情况的原因是什么,该如何排查问题?
您好,
板子上的VDDR和DCOUPLE也都是3.3V
可能是由于焊接不良、电路设计错误、元件故障等问题引起的。
正常情况下当使用外部稳压器模式时,VDDR 范围为 1.7 -1.95 V。使用内部 DCDC 和 LDO 的正常模式时,VDDR(内部 LDO 和内部 DCDC 的输出)范围是1.67~1.68V。
您可以根据这个文档,把硬件电路和PCB检查下,包括检查线路的焊接、VDDR和DCOUPLE的供电电路:https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf?ts=1704624318277