调试射频时,采用通道0发射,应该是2.402,实际是2.401883,发现单载波有偏频现象,有可以调整的地方吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
产生频偏可能是由于晶振的精度或者校准问题引起的。
可以使用外部的频率补偿电路来进行调整。
也可以调整负载电容来解决
可以 用smart RF studio再看一下
如果是晶振或校准问题导致,应该程序的串口波特率也会有问题,实际串口可以正常使用
1.串口波特率低,容错率比较高
串口能收发不一定说明晶振很准
2.调整负载电容试一下 一般不用动layout
请查看3.1章节
第六章节