Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
硬件CC26X2R x3
BOOSTXL-AOA x1
sdk 4.20
将BOOSTXL连接到passive上,运行后运行的ui界面如图所示,我已经移动了很多次板子了,但是他的aoa始终为50左右

我已经完成的工作有:1、将passive的天线切换到外置天线 2、已经下载了master、passive、slaver固件,并且已经下载.out文件到硬件中 3、已经试过将带有天线板的cc26改成master并且生成的图像的aoa也是固定到50左右一直不变。
问题:想知道怎么才能实现aoa测量的ui界面正常侧相