各位大大們好:
確認過COM PORT選擇是對的,且在BTOOL也可以順利與CC22540 Dongle連結,
已嘗試多種方式以及在板上尋找答案,但就是無法解決,在麻煩各位幫幫我!
謝謝!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大大們好:
確認過COM PORT選擇是對的,且在BTOOL也可以順利與CC22540 Dongle連結,
已嘗試多種方式以及在板上尋找答案,但就是無法解決,在麻煩各位幫幫我!
謝謝!
Viki 您好:
昨天有使用Smart Flash programmer重新燒入新的image順利解決此問題了^^,
但還是很感謝您熱心的回應,
另外想請問其他問題就是我使用sensortag,
並且想將accelerometer以及gyroscope的取樣頻率提高,
所以去更改sensortag.c 這個檔案,如下:
110 #define ACC_DEFAULT_PERIOD 10
111 #define GYRO_DEFAULT_PERIOD 10
之後燒入sensortag中,
但是只有accelerometer成功取樣率100Hz
而gyroscope只會讀取一次data就停止運作...
目前還不知道問題出在哪,
或者有其他方式和改code的部分可以提供呢?
最後還是很感謝您的答覆^^