Bluetooth
蓝牙论坛
蓝牙论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
蓝牙论坛
话题
14348 个讨论
常见问题
[FAQ] LE数据长度扩展
Annie Liu
一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] CC2640的电源配置修改
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE的连接参数及其设置
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题
Annie Liu
Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正
Annie Liu
1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE入门和常见问题解答
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
<
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
已回答
CC2541 在DTM的RX模式,请问下如何获取RSSI值?
0
已锁定
1022
视图
3
回复
最新
5 年多前
由
user1152997
已回答
CC2640R2F工作在蓝牙5的2M模式发送数据时,CPU性能是否会降低
0
已锁定
541
视图
1
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
已回答
CC2640R2F standby 电流问题
0
已锁定
1030
视图
4
回复
最新
5 年多前
由
Miles Wang
未回答
OAD方法使用的外部flashRom和spifsexternal项目里操作的Flash是同一种flash吗?什么时候用第一种方法?什么时候用第二种方法 ?
0
已锁定
1185
视图
6
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
蓝牙5.1 AoA角度波动过大
0
已锁定
1844
视图
3
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
CC2640如何 在simplelink私有协议下类式与bootloader方式的在线更新固件
0
已锁定
1299
视图
5
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
CC2640R2f 接收不到OV7676传感器通过SPI发送的数据。
0
已锁定
2537
视图
9
回复
最新
5 年多前
由
user6123042
已回答
CC2642,SPI的使用现象
0
已锁定
2005
视图
2
回复
最新
5 年多前
由
user6308636
已回答
如何读取和设置CC2640R2F的发射功率?
0
已锁定
2793
视图
6
回复
最新
5 年多前
由
Gilbert
未回答
CC1352P 使用Debug调试正常运行,去掉仿真器后,断电或者复位后无法启动
0
已锁定
977
视图
2
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
读取CC2640R2F的发射功率?
0
已锁定
678
视图
1
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
已回答
CC2640R2F内存问题
0
已锁定
5570
视图
13
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
移植了 CC2564C "HFP" demo程序,协议栈也打开了,与手机配对,连接成功后,接听电话时,出现免提功能,但我想怎么设置:让手机端铃声静音,而铃声只出现在 CC2564C设备端?
0
已锁定
1385
视图
3
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
已回答
有没有CC2564C设备(加有mcu)与目前市面上的蓝牙耳机连接的解决方案,包括demo程序?用CC2564C、CC2640哪个更好一些?
0
已锁定
2144
视图
5
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
cc2640蓝牙模块断电,主机要20s很久才能发现从机断连了
0
已锁定
1500
视图
3
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
CC2640R2F,HID蓝牙不能断电重启后自动连接
0
已锁定
2993
视图
5
回复
最新
5 年多前
由
Viki Shi
未回答
Packet Sniffer蓝牙包过滤
0
已锁定
978
视图
1
回复
最新
5 年多前
由
Susan Yang
建议的答案
CC2640R2F AOA工程 修改广播发送功率
0
已锁定
2452
视图
8
回复
最新
5 年多前
由
user5968824
未回答
CC2640R2 (ble5_simple_centrol_cc2640r2lp_app) 連線後立即斷線
0
已锁定
2238
视图
6
回复
最新
5 年多前
由
sihan chen
已回答
IAR仿真错误
0
已锁定
2771
视图
7
回复
最新
5 年多前
由
Susan Yang
<
>