Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14349 个讨论
常见问题
  • [FAQ] SysConfig的蓝牙例程常用设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 一、 SysConfig简介 SysConfig是一种工具,可以简化用户在SimpleLink设备上的应用程序配置。它的基本思想是允许对应用程序中的关键组件进行直观的配置。 SysConfig工具将基于SysConfig配置文件(即.syscfg)中的设置生成用于配置这些组件(例如TI驱动程序,网络堆栈)的源代码。然后,这些生成的代码将包含在应用程序中。例如,SysConfig将创建并填写TI驱动程序模块所需的所有…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640 flash读写保护/内存优化

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310 , CC2640 , CC2640R2F CC1310/CC2640的flash读写保护 CC1310,CC2640/50没有MPU【memory protection unit】模块【PS:最新的CC13X2/CC26X2系列有】,因此CPU可以读取出芯片的所有信息。用户可以配置CCFG来进行读写保护。 防止数据被读/写的步骤: l 通过CCFG禁止所有JTAG DAP/TAP【Debug/Test Access Port…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 使用软件断开BLE连接

    Annie Liu
    Annie Liu
    在某些时候,连接已经完成了工作,需要断开连接,可以通过Btool或者从Peripheral设备发送GAP_TerminateLinkReq()来终止连接。 一、使用Btool断开连接 在BTool中,只需按Terminate按钮即可断开连接,此外请确保输入正确的连接句柄。这时会触发一个GAP_TerminateLink事件,reason为0x16(十进制为22)。 二、从Peripheral设备终止连接 可以在程序中添加一个按键,使其按下时断开连接,使用GAP_TerminateLinkReq…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] MAC地址过滤

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 过滤表是链接层(LL)可用于过滤广告商,扫描器或启动器的设备列表。LL将能够在不唤醒主机的情况下过滤数据包,如果Peer设备没有使用Privacy,则可以在不唤醒内核M4的情况下在RF内核中过滤传入的数据包,这样可以节省更多电量。如果是一组固定的BLE设备,知道所有设备的MAC地址,可以将它们添加到过滤表中。 在本练习中,我们将在Central和Peripheral设备上实现地址过滤。为此,我们将使用Simple…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 新编译器--TI ARM Clang

    Annie Liu
    Annie Liu
    本文基于BLE SDK 4.40的TI ARM Clang编译器 一、说明 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04引入了新的TI ARM Clang编译器, 鉴于此编译器刚刚发布,需要使用一些额外的步骤才能将此新工具链与Code Composer Studio 10.2一起使用。 Notes:: 在撰写本文时,TI ARM Clang编译器仍处于短期支持(STS)版本1.1.0中。 以下说明基于Windows版本,如果正在使用Linux,请调整路径。 二、参…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 【无线连接分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021)

    Annie Liu
    Annie Liu
    【2021 无线连接分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021) 4628.常见问题解答-WCS 2021.docx 【2020无线连接分享】常见问题解答 常见问题解答-WCS 2020.docx
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640r2f OAD升级操作指南

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F , UNIFLASH CC2640r2f 目前例程仅支持BLE4.2协议栈升级,BLE5协议栈没有提供例程,需要自行实现,BLE5版本的OAD升级推荐使用CC26X2、CC13X2系列芯片。 OAD操作步骤: 1.从SDK导入simple_peripheral_oad_onchip或simple_peripheral_oad_offchip工程至IDE Workspace中,分别按下图选择,点击Finish 2…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE5 PHY比较和实际吞吐量测试

    Annie Liu
    Annie Liu
    BLE5有四种PHY可供选择:1 Mbps、2 Mbps、Coded S2和Coded S8,可以通过将数据速率从传统的1 Mbps增加到2 Mbps来提高吞吐量,也可以通过使用Coded PHY来扩大传输距离。 PHY比较: 注:1M 和2M PHY 中 1个 symbol 代表1 位,Coded S2 和S8中每个位由2个symbol构成 LE 2M PHY与 1M PHY相同的发射功率,唯一的变化是PHY中的数据调制。使用LE 2M PHY,由于在相同输出功率下具有更高的数据调制能力,因此功耗得以降低…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CCS里设置调试器序列号

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F CC26x0/CC2640R2F/CC26X2/CC13X0/CC13X2系列平台支持cJTAG和JTAG调试接口。 本文已CC2640R2F为例。CC2640R2F LaunchPad具有板载XDS110,这是大多数例程中默认使用的调试器。 调试时,有时会连接多个板子,为了区分,需要设置调试器的序列号,步骤如下: 一、在Code Composer Studio中配置调试器 如果只连接了一个调试探针,则CCS将在启动调试会话时自动选择该调试探针…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 修改发射功率

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、发射功率作用 发射功率越大,发出信号越强,传输距离越远,功耗越大。同理,发射功率越小,发出信号越弱,传输距离越近,功耗也就越小。 二、发射功率范围: 在hci.h文件下列出了CC26XX、CC13XX和CC254X系列发射功率的调节范围, CC26XX和CC13XX系列有最小-21dBm到最大5dBm共13种可选的发射功率,CC254X系列有-23dBm、-6dBm、0dBm和4dBm四种发射功率。 三、修改发射功率 例如将ble5_simple_peripheral例程发射功率修改成5dBm可以在simple_peripheral…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    CC2640添加BIM问题 0 已锁定

    5172 视图
    12 回复
    最新6 年多前
    由 user4861312
  • 已回答

    CC2640R2F OAD Reset Service 0 已锁定

    2129 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 user6210418
  • 已回答

    CC2650 调用 snv write 和read 接口函数不能够正确的实现数据的读写的功能 0 已锁定

    41292 视图
    64 回复
    最新6 年多前
    由 YiKai Chen
  • 未回答

    为什么sdk的文件IAR编译有问题IAR版本好像是8.3差不多 0 已锁定

    392 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    我用IAR编译CC2650的一个项目,一直出现这个问题 0 已锁定

    1921 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 user4575545
  • 未回答

    AOA in SDK 3.30 cannot work with RTLS_Monitor_CC26X2 0.9.5 0 已锁定

    452 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    cc2640r2f 外部24M晶振用示波示打显示23.8M和24.4M这样算在正常范围内嘛 0 已锁定

    1003 视图
    5 回复
    最新6 年多前
    由 huijun li
  • 未回答

    CC2640R2F串口升级会擦除SVN参数区 0 已锁定

    2604 视图
    6 回复
    最新6 年多前
    由 user4546979
  • 未回答

    CC2541广播问题 0 已锁定

    404 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 已回答

    CC2640烧录问题 0 已锁定

    734 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user4575545
  • 未回答

    CC2640R2F 不能正常断开 0 已锁定

    327 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 已回答

    CC2650ADC应用问题 0 已锁定

    695 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 建议的答案

    simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21 中“GAP_TerminateLinkReq()”无法中断连接 0 已锁定

    891 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    CC2640R2F 打完干扰之后软件复位会进入HIB状态 0 已锁定

    3017 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 user3570217
  • 未回答

    请问能否修改脚本使其提取的IQ样本中同时包含天线阵列对应的那根天线吗? 0 已锁定

    743 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Susan Yang
  • 未回答

    CC2640R2FOAD问题 0 已锁定

    1528 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 user4861312
  • 已回答

    请问在哪里可以下载BTool1.14.17版本呢,在《CC2640 BLE OAD User's Guide.pdf》 0 已锁定

    3910 视图
    9 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 已回答

    不进行ble连接实现tof功能 0 已锁定

    2937 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 已回答

    AOA角度的估计图无法显示 0 已锁定

    1704 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    CC2640的multi_role历程的句柄获取问题 0 已锁定

    736 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Annie Liu
<>