Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14349 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LE数据长度扩展

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640的电源配置修改

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE的连接参数及其设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正

    Annie Liu
    Annie Liu
    1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE入门和常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    CC2640添加BIM问题 0 已锁定

    5172 视图
    12 回复
    最新6 年多前
    由 user4861312
  • 已回答

    CC2640R2F OAD Reset Service 0 已锁定

    2129 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 user6210418
  • 已回答

    CC2650 调用 snv write 和read 接口函数不能够正确的实现数据的读写的功能 0 已锁定

    41335 视图
    64 回复
    最新6 年多前
    由 YiKai Chen
  • 未回答

    为什么sdk的文件IAR编译有问题IAR版本好像是8.3差不多 0 已锁定

    392 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    我用IAR编译CC2650的一个项目,一直出现这个问题 0 已锁定

    1921 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 user4575545
  • 未回答

    AOA in SDK 3.30 cannot work with RTLS_Monitor_CC26X2 0.9.5 0 已锁定

    452 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    cc2640r2f 外部24M晶振用示波示打显示23.8M和24.4M这样算在正常范围内嘛 0 已锁定

    1004 视图
    5 回复
    最新6 年多前
    由 huijun li
  • 未回答

    CC2640R2F串口升级会擦除SVN参数区 0 已锁定

    2610 视图
    6 回复
    最新6 年多前
    由 user4546979
  • 未回答

    CC2541广播问题 0 已锁定

    404 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 已回答

    CC2640烧录问题 0 已锁定

    735 视图
    2 回复
    最新6 年多前
    由 user4575545
  • 未回答

    CC2640R2F 不能正常断开 0 已锁定

    328 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 已回答

    CC2650ADC应用问题 0 已锁定

    695 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 建议的答案

    simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21 中“GAP_TerminateLinkReq()”无法中断连接 0 已锁定

    891 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    CC2640R2F 打完干扰之后软件复位会进入HIB状态 0 已锁定

    3019 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 user3570217
  • 未回答

    请问能否修改脚本使其提取的IQ样本中同时包含天线阵列对应的那根天线吗? 0 已锁定

    743 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Susan Yang
  • 未回答

    CC2640R2FOAD问题 0 已锁定

    1536 视图
    8 回复
    最新6 年多前
    由 user4861312
  • 已回答

    请问在哪里可以下载BTool1.14.17版本呢,在《CC2640 BLE OAD User's Guide.pdf》 0 已锁定

    3910 视图
    9 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 已回答

    不进行ble连接实现tof功能 0 已锁定

    2939 视图
    3 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 已回答

    AOA角度的估计图无法显示 0 已锁定

    1708 视图
    4 回复
    最新6 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    CC2640的multi_role历程的句柄获取问题 0 已锁定

    736 视图
    1 回复
    最新6 年多前
    由 Annie Liu
<>