Bluetooth
蓝牙论坛
蓝牙论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
蓝牙论坛
话题
14361 个讨论
常见问题
[FAQ] LE数据长度扩展
Annie Liu
一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] CC2640的电源配置修改
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE的连接参数及其设置
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题
Annie Liu
Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正
Annie Liu
1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE入门和常见问题解答
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
<
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
建议的答案
LAUNCHXL-CC1352R1: Watchdog reset system後, 不會重新load program
0
已锁定
1053
视图
5
回复
最新
4 年多前
由
Hugh
建议的答案
CC2642R-Q1: cc2642复位时是如何从flash 0x0000跳到最后2页处的bim程序里去执行跳转程序判断的?
0
已锁定
689
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
建议的答案
CC2640R2F: OAD功能实现
0
已锁定
1597
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
lily
建议的答案
对simple peripheral例程增加off chip OAD功能,LINK时报如下错误,请问是FLASH不够了吗?
0
已锁定
481
视图
2
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2640R2F: 使用自己做的板子,SDK版本1_40_00_45,使用bim_oad_offchip和simple_peripheral_oad_offchip。跳转不到simple_peripheral_oad_offchip,可能是什么原因呢?
0
已锁定
468
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
LAUNCHXL-CC1352R1: Clock module在MCU sleep時(Idle mode or Standby mode) 是否還會持續計數?
0
已锁定
509
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
LAUNCHXL-CC1352R1: Sensor controller運作在Active mode時, MCU是否只能進入Idle mode, 無法進入Standby mode?
0
已锁定
1656
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: How to use external USB to UART bridge (Silicon Labs CP210x) to upgrade FW.
0
已锁定
743
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: 请问适配SDK 4.20之后的BLE5STACK的bim_oad_offchip例程哪里有?
0
已锁定
438
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2640R2F: ccs10.4.0.00006 无法调试程序
0
已锁定
1585
视图
8
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: RECHARGECFG
0
已锁定
485
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640: 简单外设 例程 如果更改外设名称?
0
已锁定
1294
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
LAUNCHXL-CC1352R1: 如何整合watchdog進入simple_peripheral和simple_central
0
已锁定
1097
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
未回答
CC2640R2F: Notify 怎么知道成功完成,我看其他的协议栈回给notify一个完成的通知。这个协议栈有类似的解决方法吗?
0
已锁定
897
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
讨论
使用CSS12导入工程后编译出错
已锁定
1215
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
user6407270
建议的答案
CC2640R2F: 蓝牙应用 一定要在 rtos 下开发吗?
0
已锁定
554
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: 简单外设例程 添加线程 失败
0
已锁定
515
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2642R-Q1: CC2642 persistent app 扩大可用内存范围
0
已锁定
543
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640: 简单外设例程 如何 添加 端口操作 程序?
0
已锁定
972
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2642R: 怎样在现有的CC2642项目上添加OAD功能(onchip) 。
0
已锁定
1444
视图
7
回复
最新
4 年多前
由
user6193948
<
>