Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14347 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LE数据长度扩展

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640的电源配置修改

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE的连接参数及其设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正

    Annie Liu
    Annie Liu
    1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE入门和常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    CC2540中的USB怎么使用啊??? 0 已锁定

    868 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 Susan Yang
  • 未回答

    怎样加设备到white list中? 0 已锁定

    2062 视图
    2 回复
    最新11 年多前
    由 yuchun zhou
  • 未回答

    CC2541的PWM功能问题? 0 已锁定

    1947 视图
    2 回复
    最新11 年多前
    由 蓝色天空
  • 未回答

    CC2540 CC2541 动态修改广播数据后,出现GAPROLE_ERROR错误 0 已锁定

    3257 视图
    5 回复
    最新11 年多前
    由 wenzhong shen
  • 未回答

    RSSI问题 0 已锁定

    2226 视图
    2 回复
    最新11 年多前
    由 wenzhong shen
  • 未回答

    ble 1.4 用time3定时1ms中断后蓝牙功能用不了。 0 已锁定

    447 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 da qin zheng sheng
  • 未回答

    cc2540 0 已锁定

    462 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 sky003
  • 未回答

    notify 0 已锁定

    429 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 Fuchong Wang
  • 未回答

    关于串口硬件流的控制问题 0 已锁定

    485 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 user4184198
  • 已回答

    请问哪里可以下载到CC256x M4 Bluetopia SDK? 0 已锁定

    1038 视图
    3 回复
    最新11 年多前
    由 cheng cao
  • 未回答

    寻求CC2540的资料 0 已锁定

    318 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 Susan Yang
  • 已回答

    2540的falsh问题? 0 已锁定

    1269 视图
    5 回复
    最新11 年多前
    由 shen liu2
  • 已回答

    TI官方提供的CC2540和CC2541原理图在哪里下载 0 已锁定

    2129 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 Susan Yang
  • 未回答

    下载时提示:CC2540 - ID0502: Error in HEX file verification 0 已锁定

    1779 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 da qin zheng sheng
  • 已回答

    有关GATT 的UUID的问题 0 已锁定

    929 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 Susan Yang
  • 未回答

    有读多个属性值的API却无写多个属性值的API?那么对于长时间间隔的连接如果一次要连续写多个属性值一般怎么处理? 0 已锁定

    226 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 Fuchong Wang
  • 未回答

    CC2564的SPPLE代码能否削减到128KB以内(MSP430) 0 已锁定

    576 视图
    2 回复
    最新11 年多前
    由 cheng cao
  • 未回答

    关于GATT_Notification 的问题 0 已锁定

    506 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 zheng wang1
  • 未回答

    CC2540 KeyFobDemo使用128bitUUID发送KEY值问题 0 已锁定

    738 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 felix1
  • 未回答

    蓝牙协议栈中定时器1,3,4,的驱动函数怎么写啊? 0 已锁定

    316 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 yafan hu
<>