Bluetooth
蓝牙论坛
蓝牙论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
蓝牙论坛
话题
14362 个讨论
常见问题
[FAQ] LE数据长度扩展
Annie Liu
一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] CC2640的电源配置修改
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE的连接参数及其设置
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题
Annie Liu
Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正
Annie Liu
1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE入门和常见问题解答
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
<
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
建议的答案
CC2652RSIP: 这款新型号模块和CC2652R的代码可以完全通用吗?
0
已锁定
684
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2640R2F: BLE SERVER
0
已锁定
534
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: 如何提高数据发送的吞吐速率? 或者提高主机端每秒接收的字节数?
0
已锁定
1109
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2640R2F: 对于不同晶振的主从机,BLE是如何保证稳定的连接间隔的?
0
已锁定
584
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: Display_print1如何打印double值?
0
已锁定
711
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: 制作的蓝牙板,在蓝牙APP上能看到蓝牙,但是一直连接不上。
0
已锁定
1789
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: 最新版的SDKsimplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03,这个官方例程simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_onchip_app怎么编译不过去?
0
已锁定
860
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
LAUNCHXL-CC2640R2: CC2640R2 ONCHIP OAD
0
已锁定
1317
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
YiKai Chen
已回答
CC2642R: 在 SimpleLink 的范例中,主队列的事件回调函数中,调用 Task_Sleep(),会导致主进程阻塞吗?
0
已锁定
1623
视图
5
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2642R: 蓝牙与WiFi共存时,选择的蓝牙角色是什么
0
已锁定
1188
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: 扫描到的从机设备计数一般是在程序的哪个地方进行累加?
0
已锁定
1059
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
建议的答案
CC2640R2F: 如何通过mac地址去扫描指定的蓝牙广播?
0
已锁定
697
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
未回答
CC2640R2F: 功率调不高
0
已锁定
499
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: 这个版本蓝牙协议栈SDK下载失败,有没有其它地方可以下载这个版本的SDK?
0
已锁定
583
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: 只扫描广播信息,不连接,如何设置扫描过滤?能否通过蓝牙名称进行过滤?
0
已锁定
1197
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: cc2640R2F能否同时作为从机和观察者扫描其它传感器设备广播信息?
0
已锁定
689
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2640R2F: cc2640作为主机扫描广播,不能正常进入GAP_DEVICE_INFO_EVENT
0
已锁定
1190
视图
5
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
已回答
CC2640R2F: 自己制作的蓝牙板烧录程序,手机蓝牙调试应用搜索不到蓝牙板
0
已锁定
719
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
建议的答案
CC2640R2F: CC2640R2 配对
0
已锁定
1933
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
已回答
CC2642R: 是否可以在 SimpleLink SDK 中,提取一个文件都是实体文件的 project_zero?
0
已锁定
1245
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Kevin Qiu
<
>