Hello, I want to get the name of the broadcast device when the device is scanned but not connected,How it can be done
Thank you
Arabic | Hebrew | Polish |
Bulgarian | Hindi | Portuguese |
Catalan | Hmong… |
Hello, I want to get the name of the broadcast device when the device is scanned but not connected,How it can be done
Thank you
Arabic | Hebrew | Polish |
Bulgarian | Hindi | Portuguese |
Catalan | Hmong… |
主机打开notify enable,然后写char1,从机调用上面的notify函数响应数据,这个是没有问题的。
但是,如果是主机没有写,从机主动notify一次数据就会导致BLE超时了,搜不到信号了。
您好,
請教一個packet error rate問題, 若CC2642 裝置在連線中, 若旁邊放了幾個BLE 裝置在一旁廣播中, 是否會影響到CC2642裝置的PER 結果?
因客戶反饋, CC2642有些客退品, 無法被連線, 所以有將它做了這樣的放置實驗, 發現連線中, 故意擺放幾顆廣播中的BLE 裝置時, 會導致CC2642的PER升高.
請問廣播中的ch 37/38/39會影響到其它的37個data channel嗎? 不同頻率不是應該獨立溝通…
CC2642在广播阶段,被移动设备连接后,将连接参数串口发送给connect_monitor,开启监控后监控的数据中信号值一直为7F问题,只有信道值是有效的?
您好:
我这边使用了一个测量芯片内部电压的函数,使用AONBatMonBatteryVoltageGet()来获取电压,将函数放在main中,每次上电都可以获取到电压值,
,但在其他任务的函数中调用,则失效,
,请问下这种情况怎么解决,或者有其他测量内部的函数吗?
希望您能帮忙看看,谢谢。
hello,第一次接触TI蓝牙芯片,有一些问题想要确认下,我目前使用的是最新的SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17。1、想知道使用不同版本的sdk相同的工程demo是否差距很大?2、我想实现蓝牙主从模式,哪一个demo是最适合的?
我们现在想实现锚点作为第三方监控根据主从蓝牙连接来获取RSSI,用来定位,想参考的demo是CC2642的connection monitor文件
然后我们现在可以获取主从连接过程中的相关参数
我们想将参数写死后,上电直接监控
但是将这些参数写入connection monitor什么位置就可以跳过例程的其他额外的流程,直接监控呢
其他额外的流程指的是:指南中的通过脚本的形式传递参数
sdk版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40
现象:
1、调用bStatus_t GAP_TerminateLinkReq(uint16_t connectionHandle, uint8_t reason)函数断开蓝牙连接,返回成功。
2、等待了 监控超时 (Supervision Timeout)时间长度后,收到断开事件,断开原因码有时候为0x08,有时候为0x22。
3、出现概率:操作100遍能出现2-3次这样的现象…
环境:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77
示例:simple_central
关于特征值发现过程的疑问点:
在SimpleCentral_processGATTDiscEvent中处理特征值发现的时候,需要将成功发现到的特征值charHandle进行存储,用于后续的特征值读写,如下面语句:
在使用cc2642芯片中,使用它的看门狗外设,发现它初始化后一旦开始就无法停下。
1.如何在open之后,再停下看门狗?
2.看门狗设置的时间为1s,实际的时间是它的2倍,请问下这是怎么回事?
使用CC2642做成了一款产品,本产品需要频繁的开关Timer,在测试过程中发现其中的一个Timer会小概率出现起不来的现象(无法进入中断),导致设备工作异常,请问产生这种现象的原因可能会是什么?
您好,
我安装了两个版本的sdk (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24 和 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23)。
请问下我如何在CCS分别导入两个不同版本的simple_peripheral示例工程?默认情况是我导入simple_peripheral示例时,导入的是新版本sdk的。
谢谢!
进入低功耗模式,有何具体表现? 我目前使用带有OAD的simplePeripheral_oad_onchip例程, 启用POWER_SAVING, 关闭display ,关闭周期任务,以及关闭广播,仍然不能达到我想要的省电状态。一块全新的CR2450电池,只能坚持供电1个月左右,蓝牙主芯片就不能正常工作了。
我使用energytrace++,对功耗情况进行监测,如下图所示…
我用蓝牙的广播工程,用词工程和手机连接之后获取监听信息之后通过串口将监听信息转发给从节点。现在想知道hciActiveConnInfo_t这个结构体的信息再合适更新它更新上报的事件是那个事件。
目前只在icall的sdk里找到HCI_ReadRssiCmd这个接口取读取RSSI,这个宏定义里SUPPORTED_COMMAND_BYTE_15没有开启SUPPORTED_CMD_READ_LINK_QUALITY这个mask,是2642不支持读取link quality吗
HCI_EXT_GetActiveConnInfoCmd( uint8 connId, hciActiveConnInfo_t *activeConnInfo )这个函数第一个入参connid我看注释是与主蓝牙连接的id此id我该如何获取?