This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-CC26X2R1: I Q数据的采集遇到的问题

Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1

专家您好:

我用的是三块cc2642的发射板,一块AOA-boostxl,将AOAboostxl搭载在发射板上作为passive  

1、我用5.30sdk采集到的天线数据有passive与coordinator的两份原始IQ数据,为什么两份数据不一样?coodinator的IQ数据是passive传给它的吧?

2、为什么IQ数据中的每个pkt 中的sample_idx只采集了45组?(0-44)这个45是由什么决定的?

3、收集到的IQ数据中,这个pkt有时候都到178了,我可以不要那么多吗?我可以自己设置吗?

4、我用的天线切换就用两个天线[0,1],下图一就是我不同时间在同一地点同一个角度采集IQ数据,结果却发现IQ数据采集到的总数目不一样。coodinator有采了4410组、4455组,这是为什么?

5、与问题4一样的,passive采集到的IQ数据总数也不一致,有采了3870组、3600组、3460组。这是为什么?

6、上述1-5问题的情况是我用sdk5.30采集的IQ数据发现的疑问,我用skd5.20做相同的实验的时候,得到的IQ数据一会只有一份coodinetor的IQ数据,一会又passive与coodinatore都齐全,这是什么原因导致一会一份一会两份?

7、使用sdk5.20时,接受到的coodinator的IQ数据总数也不一样有四百多组的有七百多组的,这总数不应该是512组吗?

8、我如果使用4MHz 、2us的插槽,且是过滤后IQ数据,采集到的IQ数据有包含参考周期(8us)、天线切换周期(2us)和天线稳定期(1us)中的数据吗?

恳求专家解惑,再次感激!

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,建议您可以参考该文档以及和 SimpleLink Academy 实验中的文档

    我用5.30sdk采集到的天线数据有passive与coordinator的两份原始IQ数据,为什么两份数据不一样?coodinator的IQ数据是passive传给它的吧?

    每个器件 (coordinator和passive) 对其自身的数据进行采样。 IQ 数据是根据器件的位置、采样数据的确切时间等而变化。也就是说,两个器件上的数据不可能完全相同。

    为什么IQ数据中的每个pkt 中的sample_idx只采集了45组?(0-44)这个45是由什么决定的?

    数据包收集的 IQ 样本数量取决于 CTE 长度和采样频率。

    收集到的IQ数据中,这个pkt有时候都到178了,我可以不要那么多吗?我可以自己设置吗?

    采样的数据包数量取决于连接间隔 (或无连接 AoA 的通告间隔) 和总采样时间。 知道连接间隔后,您可以根据所需的数据包数量确定采集 IQ 数据的采样时间。

    我用的天线切换就用两个天线[0,1],下图一就是我不同时间在同一地点同一个角度采集IQ数据,结果却发现IQ数据采集到的总数目不一样。coodinator有采了4410组、4455组,这是为什么?

    可能是由于一些数据包被passive漏掉了,或者两个器件中的一个器件在另一个之前先停止了采样。在第一列中也可以看到,两个器件未达到相同的数据包编号。

    、与问题4一样的,passive采集到的IQ数据总数也不一致,有采了3870组、3600组、3460组。这是为什么?

    和问题4一样,都是取决于丢失的数据包数量。

    上述1-5问题的情况是我用sdk5.30采集的IQ数据发现的疑问,我用skd5.20做相同的实验的时候,得到的IQ数据一会只有一份coodinetor的IQ数据,一会又passive与coodinatore都齐全,这是什么原因导致一会一份一会两份?

    应该是在第一种情况下,passive配置不正确,也无法找到连接。 passive和coordinator 从不将收集的 IQ 数据存储在同一文件中。

    使用sdk5.20时,接受到的coodinator的IQ数据总数也不一样有四百多组的有七百多组的,这总数不应该是512组吗?

    问题4和5的回答应该可以解释该问题。

    我如果使用4MHz 、2us的插槽,且是过滤后IQ数据,采集到的IQ数据有包含参考周期(8us)、天线切换周期(2us)和天线稳定期(1us)中的数据吗?

    应该无法包含。

  • CTE的长度20,与采样频率4MHz都是按照网页中的示例,没有更改过,官网说passive会储存512组的IQ数据,但是,得到的IQ数据的文件却只有(0-44)45组?

  • master是没有搭载天线模块的,只有cc2652自带的倒F天线。您说的意思是master的IQ数据是master根据respond的位置自己采的?

  • CTE的长度20,与采样频率4MHz都是按照网页中的示例,没有更改过,官网说passive会储存512组的IQ数据,但是,得到的IQ数据的文件却只有(0-44)45组?

    您好,您给出的截图显示系统配置了 2us 插槽,以 1MHz 的频率进行采样。 因此获得的 IQ 样本数量是正确的 (参考周期的 8 个样本 + 37 个样本)。

    master是没有搭载天线模块的,只有cc2652自带的倒F天线。您说的意思是master的IQ数据是master根据respond的位置自己采的?

    只有一个天线实际上并不会阻止对 IQ 数据进行采样。 但是仅使用一个天线采样的 IQ 数据是不能用于计算角度的。

  • 非常感谢,问题已解决。