This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TRF7970A: P2P无线接收和发送的工作流程

Part Number: TRF7970A


目前使用TRF7970A开发P2P模式,我查看了TRF7970A数据手册和peer to peer communication with trf7970A,我手上有两块TRF7970A板子,一个板子作为INITIATOR,另一块板子作为TARGET。现在我想实现active communication。我流程如下:首先初始化两块板子,ISO control register 为0x21,然后根据手册上说的,对INITIATOR板子先进行RF初始化碰撞,确定没有RF磁场时,打开RF场,开启传输命令,并将字节长度输入到TX_LENGTH_BYTE_1和TX_LENGTH_BYTE_2寄存器中,再将数据写入到FIFO寄存器,此时测量INITIATOR上TX引脚,有出现震荡波,是否已经开始发送?那么对另一块TARGET接收,我的流程应该是怎么样的?如何才能接收到INITIATOR发出来的数据

  • 已为您联系TI资深工程师,一旦得到回复会立刻回复给您

  • 客户您好,感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    该产品的论坛支持已减少为首先参考我们现有的文档和附属资料。 TI 没有计划停止生产或将设备置于“不推荐用于新设计”状态,我们真诚地认为有关这些设备的大多数问题都可以通过查看现有资料和之前提出的问题来回答。请尽情使用这个设备您认为适合自己应用程序的计划。如需支持,请查看主题页面右下角的“相关问题”部分。此外,请参阅 TRF7970A 产品网页“技术文档”部分中的现有资料以及常见问题解答文档。或者,您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 线程。我们相信所有这些资源都会对您的问题有所帮助。