E2E™ 设计支持
E2E™ 设计支持
  • 用户
  • 站点
  • 搜索
  • 用户
  • E2E™ 中文设计支持 >
  • 论坛
    • 放大器
    • API 解答
    • 音频
    • 时钟和计时
    • 数据转换器
    • DLP® 产品
    • 接口
    • 隔离
    • 逻辑
    • 微控制器
    • 电机驱动器
    • 处理器
    • 电源管理
    • 射频与微波
    • 传感器
    • 站点支持
    • 开关与多路复用器
    • 工具
    • 无线连接
    • 参考译文
    • 存档组
    • 存档论坛
  • 技术文章
    • 模拟
    • 汽车
    • DLP® 技术
    • 嵌入式处理
    • 工业
    • 电源管理
  • TI 培训
  • 快速入门
  • English
  • 更多
  • 取消
其他无线技术

其他无线技术

其他无线技术论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
其他无线技术论坛
  • 话题 236 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TIDM-NFC-RW: RW 电路的设计文件

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TIDM-NFC-RW Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP 器件型号: TIDM-NFC-RW 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP 问:我找不到适用于 TIDM-NFC-RW 参考设计中收发器电路的 Gerber 设计文件。在参考设计页面上,“设计文件”部分链接到 TRF7970ATB 电路板布局布线的 PDF,但 https://www.ti.com/cn/lit…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] CC8530: 无法配对

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC8530 器件型号: CC8530 问:大家好!我采用的是 CC8530 芯片耳机设计,但当我使用的射频数据速率为 2Mbps 时,它不能配对;使用 5Mbps 时则可以配对。请问如何解决这个问题。附件为配置文件。谢谢!T6.rar 答: 您好, 感谢您关注我们的 PurePath 无线产品。 我想您遇到的问题可能是由某些配置引起的。能否请您再次验证主从设备是否都已正确配置? 在您提供的文件中,主从设备似乎都配置为了 2Mbps。 此致, 问:感谢您的回答。是的,只有 2Mbps…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] CC8520: CC8520 如何减少噪声

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC8520 器件型号: CC8520 问:如何基于 MCU 实现 CC8520 和 AIC3204 的软件降噪设计 答: 您好, 您能否说明希望降低哪种噪声?以及要在哪种器件上采用降噪算法?提供说明系统设计的方框图可能会有所帮助。 请确保充分利用 CC8520 的功能(请参阅 用户指南 )和 AIC3204 的功能。 谢谢。此致, 问:我想知道如何通过配置软件滤除采集过程中产生的一些混沌信号,或在 CC8520 上运行一些滤波算法来消除这些无用信号(如图 1 所示)。这一想法能否实现…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRF7964A: 通用输入/输出 (GPIO)

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRF7964A 器件型号: TRF7964A 问:您好, 1- TRF7964A 上是否有可作为 I/O 的引脚?例如用于在 IC 正常运行期间驱动/引导 LED?请注意,我们将 TRF7964 配置为串行 SPI 通信,因此不使用并行端口的多个引脚(I/O_0 至 I/O_3)。 2- 同样,引脚 MOD、ASK/OOK 可作为 I/O 吗? 答: TRF79xxA 器件没有 GPIO 功能。I/O 引脚专用于器件的接口功能。MOD、ASK/OOK 引脚也是如此,它们不能通过…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRF7963A: EVM 可用性

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRF7963A Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP , TRF7970A , TRF7964A 器件型号: TRF7963A 主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP 、 TRF7970A 、 TRF7964A 问:您好,我需要一个 EVM 来评估应用是否能达到 200mW 的功率级别。目前可提供哪些 EVM?我计划使用 TRF7963A。 TRF796x 系列是否可达到此功率级别。谢谢 答: 唯一可用的 EVM 是 DLP-7970ABP…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRPGR30ATGA: 应答器类型

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRPGR30ATGA Other Parts Discussed in Thread: TMS3705 器件型号: TRPGR30ATGA 问:TRPGR30ATGA 的应答器类型是 AES 还是 非AES 类型? 我们需要确认才能订购正确版本的TMS3705D / E应答器基站。 TRPGR30ATGA数据表内说明是80位(64位ID和16位BCC),但是没有说明类型是AES还是非AES。 答:TRPGR30ATGA是非AES类型的R / O应答器。您需要的TMS3705正确版本是E版本…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TMS3705: B版本和D版本之间的区别

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TMS3705 器件型号: TMS3705 问:在以前的设计中,选择使用的是B版本。但是目前在TI.com中,我们只找到TMS3705DDRQ1和TMS3705EDRQ1,所以我想知道TMS3705DDRQ1是否可以代替B版本? 有什么注意事项?非常感谢! 答:如果之前使用的是B版本,则现在可以使用D版本。B版本已过时,D版本与B版本没有功能差异。版本更改仅与生产相关。 如果在替换之前使用的A版本,则现在可以使用的是E版本,并且在功能上没有差异。
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] RF430FRL152H: 射频编程失败

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: RF430FRL152H 器件型号: RF430FRL152H 问:以下是TI-TXT文件, @ffea的部分在下面。 @ffea 6E FB 6E FB 7E FA 6E FB D0 54 6E FB 6E FB 6E FB 6E FB 6E FB F6 FA 并且我附加了所有文件的内容。 @ f867 42 E1 40 F2 00 03 0B D1 01 07 55 01 74 69 2E 63 6F 6D FE 00 00 00 @ f8d0 02 00 08 00…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] RF430FRL152H: RF430FRL152H的能量收集功能

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: RF430FRL152H 问:是否有人为RF430FRL152H的主动式采集功能有更多了解,尤其是在尝试为外部组件供电时。可以从GPIO引脚上的无源操作中获得什么样的电流? 感谢您提供有关此方面的任何信息和经验。 答:请参阅RF430FRL152H常见问题解答第2.4章,以获取有关可从设备获取电源的更多信息: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247 问:天线中是否有特殊比例或TRF7970AEVM完全填充以达到这些值?因为我们正在努力通过HF阅…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    CC2500: 模块阻抗匹配,请协助 0 已锁定

    920 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    TRF7962A: TRF7962A写入超过12字节问题 0 已锁定

    1665 视图
    5 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC2500: 数据包抓取情况出现丢包 0 已锁定

    4287 视图
    11 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    CC2400: Assistance Required for I/Q Data Output from ATEST1/2 Pins | ATEST1/2引脚I/Q数据输出 0 已锁定

    2106 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    CC2592: 左右声道使用CC2592无线发送 0 已锁定

    1485 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 未回答

    TMS3705: 技术咨询 0 已锁定

    1175 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    CC8520: Does this device have a way of reading Program memory data? 0 已锁定

    1559 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    CC2500: CC2500 0 已锁定

    1816 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    LMZ10501SILR产品丝印跟规格书不一致 0 已锁定

    1478 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    CC2652R: CC265X 功能咨询 0 已锁定

    2244 视图
    4 回复
    最新2 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    TMS3705: 芯片的应用问题 0 已锁定

    1341 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    CC2530: CC2530 0 已锁定

    1325 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TMS3705: 原理图问题以及发热问题 0 已锁定

    1652 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Eirwen
  • 未回答

    CC2540: 在用的是CC2540的串口0P1_2(TXD),P1_3(RXD)能够正常收发数据,在HalUARTInitDMA()串口初始化中停止位的配置U0UCR的配置没用,修改前后示波器上一个字节和另一个字节停止位都是2bit,这个停止位是不能配置还是怎么回事默认2bit停止位吗,怎么办? 0 已锁定

    1200 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC2590: CC2590 0 已锁定

    1399 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    CC2340R5: Question of adding hal_temperature_init in RCL_init function 0 已锁定

    1627 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    LP-EM-CC2340R5: 功率大小 0 已锁定

    2661 视图
    5 回复
    最新2 年多前
    由 Daniel
  • 已回答

    CC2592: CC2592的功耗和输入功率关系 0 已锁定

    1633 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    CC2340R5-Q1: CC2340R5芯片BSL里面提到的CRC32的计算公式式哪一个? 0 已锁定

    1390 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    无线充电芯片推荐 0 已锁定

    2197 视图
    3 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
<>