E2E™ 设计支持
E2E™ 设计支持
  • 用户
  • 站点
  • 搜索
  • 用户
  • E2E™ 中文设计支持 >
  • 论坛
    • 放大器
    • API 解答
    • 音频
    • 时钟和计时
    • 数据转换器
    • DLP® 产品
    • 接口
    • 隔离
    • 逻辑
    • 微控制器
    • 电机驱动器
    • 处理器
    • 电源管理
    • 射频与微波
    • 传感器
    • 站点支持
    • 开关与多路复用器
    • 工具
    • 无线连接
    • 参考译文
    • 存档组
    • 存档论坛
  • 技术文章
    • 模拟
    • 汽车
    • DLP® 技术
    • 嵌入式处理
    • 工业
    • 电源管理
  • TI 培训
  • 快速入门
  • English
  • 更多
  • 取消
其他无线技术

其他无线技术

其他无线技术论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
其他无线技术论坛
  • 话题 236 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TIDM-NFC-RW: RW 电路的设计文件

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TIDM-NFC-RW Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP 器件型号: TIDM-NFC-RW 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP 问:我找不到适用于 TIDM-NFC-RW 参考设计中收发器电路的 Gerber 设计文件。在参考设计页面上,“设计文件”部分链接到 TRF7970ATB 电路板布局布线的 PDF,但 https://www.ti.com/cn/lit…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] CC8530: 无法配对

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC8530 器件型号: CC8530 问:大家好!我采用的是 CC8530 芯片耳机设计,但当我使用的射频数据速率为 2Mbps 时,它不能配对;使用 5Mbps 时则可以配对。请问如何解决这个问题。附件为配置文件。谢谢!T6.rar 答: 您好, 感谢您关注我们的 PurePath 无线产品。 我想您遇到的问题可能是由某些配置引起的。能否请您再次验证主从设备是否都已正确配置? 在您提供的文件中,主从设备似乎都配置为了 2Mbps。 此致, 问:感谢您的回答。是的,只有 2Mbps…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] CC8520: CC8520 如何减少噪声

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC8520 器件型号: CC8520 问:如何基于 MCU 实现 CC8520 和 AIC3204 的软件降噪设计 答: 您好, 您能否说明希望降低哪种噪声?以及要在哪种器件上采用降噪算法?提供说明系统设计的方框图可能会有所帮助。 请确保充分利用 CC8520 的功能(请参阅 用户指南 )和 AIC3204 的功能。 谢谢。此致, 问:我想知道如何通过配置软件滤除采集过程中产生的一些混沌信号,或在 CC8520 上运行一些滤波算法来消除这些无用信号(如图 1 所示)。这一想法能否实现…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRF7964A: 通用输入/输出 (GPIO)

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRF7964A 器件型号: TRF7964A 问:您好, 1- TRF7964A 上是否有可作为 I/O 的引脚?例如用于在 IC 正常运行期间驱动/引导 LED?请注意,我们将 TRF7964 配置为串行 SPI 通信,因此不使用并行端口的多个引脚(I/O_0 至 I/O_3)。 2- 同样,引脚 MOD、ASK/OOK 可作为 I/O 吗? 答: TRF79xxA 器件没有 GPIO 功能。I/O 引脚专用于器件的接口功能。MOD、ASK/OOK 引脚也是如此,它们不能通过…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRF7963A: EVM 可用性

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRF7963A Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP , TRF7970A , TRF7964A 器件型号: TRF7963A 主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP 、 TRF7970A 、 TRF7964A 问:您好,我需要一个 EVM 来评估应用是否能达到 200mW 的功率级别。目前可提供哪些 EVM?我计划使用 TRF7963A。 TRF796x 系列是否可达到此功率级别。谢谢 答: 唯一可用的 EVM 是 DLP-7970ABP…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRPGR30ATGA: 应答器类型

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRPGR30ATGA Other Parts Discussed in Thread: TMS3705 器件型号: TRPGR30ATGA 问:TRPGR30ATGA 的应答器类型是 AES 还是 非AES 类型? 我们需要确认才能订购正确版本的TMS3705D / E应答器基站。 TRPGR30ATGA数据表内说明是80位(64位ID和16位BCC),但是没有说明类型是AES还是非AES。 答:TRPGR30ATGA是非AES类型的R / O应答器。您需要的TMS3705正确版本是E版本…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TMS3705: B版本和D版本之间的区别

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TMS3705 器件型号: TMS3705 问:在以前的设计中,选择使用的是B版本。但是目前在TI.com中,我们只找到TMS3705DDRQ1和TMS3705EDRQ1,所以我想知道TMS3705DDRQ1是否可以代替B版本? 有什么注意事项?非常感谢! 答:如果之前使用的是B版本,则现在可以使用D版本。B版本已过时,D版本与B版本没有功能差异。版本更改仅与生产相关。 如果在替换之前使用的A版本,则现在可以使用的是E版本,并且在功能上没有差异。
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] RF430FRL152H: 射频编程失败

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: RF430FRL152H 器件型号: RF430FRL152H 问:以下是TI-TXT文件, @ffea的部分在下面。 @ffea 6E FB 6E FB 7E FA 6E FB D0 54 6E FB 6E FB 6E FB 6E FB 6E FB F6 FA 并且我附加了所有文件的内容。 @ f867 42 E1 40 F2 00 03 0B D1 01 07 55 01 74 69 2E 63 6F 6D FE 00 00 00 @ f8d0 02 00 08 00…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] RF430FRL152H: RF430FRL152H的能量收集功能

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: RF430FRL152H 问:是否有人为RF430FRL152H的主动式采集功能有更多了解,尤其是在尝试为外部组件供电时。可以从GPIO引脚上的无源操作中获得什么样的电流? 感谢您提供有关此方面的任何信息和经验。 答:请参阅RF430FRL152H常见问题解答第2.4章,以获取有关可从设备获取电源的更多信息: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247 问:天线中是否有特殊比例或TRF7970AEVM完全填充以达到这些值?因为我们正在努力通过HF阅…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    CC2340R5: CC2340R5-Q1: Can 48MHz XTAL pin (X48P/X48N) accept external CMOS clock (bypass mode)? 0

    71 视图
    2 回复
    最新22 天前
    由 Alice
  • 未回答

    TMS3705: TMS3705设计得低频读卡器在其中有个工业现场使用中读取距离变短到2cm,正常情况下读取距离13cm。电磁干扰 0 已锁定

    124 视图
    3 回复
    最新1 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TMS3705: TMS3705设计得低频读卡器在其中有个工业现场使用中读取距离变短到2cm,正常情况下读取距离13cm。电磁干扰 0 已锁定

    112 视图
    2 回复
    最新2 个月前
    由 FRANK1
  • 未回答

    CC2340R5: CC2340R5 Custom BLE PHY: How to transmit raw/custom BLE advertising PDUs without BLE stack using prop_rf/rfPacketTx? 0 已锁定

    267 视图
    5 回复
    最新4 个月前
    由 Tarek D
  • 未回答

    CC2340R5: CC2340 DMM: Support for Lightweight Multi-protocol (BLE + 802.15.4 / Proprietary) without full-stack overhead 0 已锁定

    110 视图
    1 回复
    最新4 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    SN74LVC1G66-Q1: CAMDS失效 0 已锁定

    168 视图
    2 回复
    最新5 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TRF7970A: TRF7970ARHBR 镀层层划伤脱落于铅单引线 0 已锁定

    569 视图
    2 回复
    最新11 个月前
    由 Kevin Chen
  • 已回答

    CC2590: CC2500+CC2590的电路设计 +1 已锁定

    712 视图
    2 回复
    最新11 个月前
    由 Taylor
  • 未回答

    CC2500: 其他无线技术论坛 0 已锁定

    939 视图
    4 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    CC2500: CC2500 读取RSSI 0 已锁定

    617 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC2500: CC2500 Carrier Sense 0 已锁定

    861 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    CC2640R2F: 请问基于HS API的数据收发例程在哪可以获得? 0 已锁定

    581 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    RF430FRL152H: RF430FRL152H IAR 编译器例程 0 已锁定

    626 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Eirwen
  • 未回答

    CC2500: 发送数据或命令我们都会等MISO变低才会出来 0 已锁定

    1299 视图
    6 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TRF7970A: NFC TRF7970A与ANDROID手机通讯问题 0 已锁定

    1043 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC2340R2: CC2340R21N0RGER 0 已锁定

    998 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 已回答

    您好! 您是否会提供 TMS37126D3XDBTRG4的数据表? 0 已锁定

    1091 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 已回答

    LMZ10500: LMZ10500SILR product silk screen printing is inconsistent with the specification +1 已锁定

    698 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    CC2340R2: SimpleLink Low Power F3 SDK 新版本发布计划 0 已锁定

    2744 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 已回答

    CC2340R5: DIO21为模拟量输入,外部直接连接放大器时,芯片不能运行。 0 已锁定

    1538 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Links
>