其他无线技术

其他无线技术

其他无线技术论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
其他无线技术论坛
  • 话题 235 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TIDM-NFC-RW: RW 电路的设计文件

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TIDM-NFC-RW Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP 器件型号: TIDM-NFC-RW 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP 问:我找不到适用于 TIDM-NFC-RW 参考设计中收发器电路的 Gerber 设计文件。在参考设计页面上,“设计文件”部分链接到 TRF7970ATB 电路板布局布线的 PDF,但 https://www.ti.com/cn/lit…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] CC8530: 无法配对

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC8530 器件型号: CC8530 问:大家好!我采用的是 CC8530 芯片耳机设计,但当我使用的射频数据速率为 2Mbps 时,它不能配对;使用 5Mbps 时则可以配对。请问如何解决这个问题。附件为配置文件。谢谢!T6.rar 答: 您好, 感谢您关注我们的 PurePath 无线产品。 我想您遇到的问题可能是由某些配置引起的。能否请您再次验证主从设备是否都已正确配置? 在您提供的文件中,主从设备似乎都配置为了 2Mbps。 此致, 问:感谢您的回答。是的,只有 2Mbps…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] CC8520: CC8520 如何减少噪声

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC8520 器件型号: CC8520 问:如何基于 MCU 实现 CC8520 和 AIC3204 的软件降噪设计 答: 您好, 您能否说明希望降低哪种噪声?以及要在哪种器件上采用降噪算法?提供说明系统设计的方框图可能会有所帮助。 请确保充分利用 CC8520 的功能(请参阅 用户指南 )和 AIC3204 的功能。 谢谢。此致, 问:我想知道如何通过配置软件滤除采集过程中产生的一些混沌信号,或在 CC8520 上运行一些滤波算法来消除这些无用信号(如图 1 所示)。这一想法能否实现…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRF7964A: 通用输入/输出 (GPIO)

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRF7964A 器件型号: TRF7964A 问:您好, 1- TRF7964A 上是否有可作为 I/O 的引脚?例如用于在 IC 正常运行期间驱动/引导 LED?请注意,我们将 TRF7964 配置为串行 SPI 通信,因此不使用并行端口的多个引脚(I/O_0 至 I/O_3)。 2- 同样,引脚 MOD、ASK/OOK 可作为 I/O 吗? 答: TRF79xxA 器件没有 GPIO 功能。I/O 引脚专用于器件的接口功能。MOD、ASK/OOK 引脚也是如此,它们不能通过…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRF7963A: EVM 可用性

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRF7963A Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP , TRF7970A , TRF7964A 器件型号: TRF7963A 主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP 、 TRF7970A 、 TRF7964A 问:您好,我需要一个 EVM 来评估应用是否能达到 200mW 的功率级别。目前可提供哪些 EVM?我计划使用 TRF7963A。 TRF796x 系列是否可达到此功率级别。谢谢 答: 唯一可用的 EVM 是 DLP-7970ABP…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRPGR30ATGA: 应答器类型

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRPGR30ATGA Other Parts Discussed in Thread: TMS3705 器件型号: TRPGR30ATGA 问:TRPGR30ATGA 的应答器类型是 AES 还是 非AES 类型? 我们需要确认才能订购正确版本的TMS3705D / E应答器基站。 TRPGR30ATGA数据表内说明是80位(64位ID和16位BCC),但是没有说明类型是AES还是非AES。 答:TRPGR30ATGA是非AES类型的R / O应答器。您需要的TMS3705正确版本是E版本…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TMS3705: B版本和D版本之间的区别

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TMS3705 器件型号: TMS3705 问:在以前的设计中,选择使用的是B版本。但是目前在TI.com中,我们只找到TMS3705DDRQ1和TMS3705EDRQ1,所以我想知道TMS3705DDRQ1是否可以代替B版本? 有什么注意事项?非常感谢! 答:如果之前使用的是B版本,则现在可以使用D版本。B版本已过时,D版本与B版本没有功能差异。版本更改仅与生产相关。 如果在替换之前使用的A版本,则现在可以使用的是E版本,并且在功能上没有差异。
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] RF430FRL152H: 射频编程失败

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: RF430FRL152H 器件型号: RF430FRL152H 问:以下是TI-TXT文件, @ffea的部分在下面。 @ffea 6E FB 6E FB 7E FA 6E FB D0 54 6E FB 6E FB 6E FB 6E FB 6E FB F6 FA 并且我附加了所有文件的内容。 @ f867 42 E1 40 F2 00 03 0B D1 01 07 55 01 74 69 2E 63 6F 6D FE 00 00 00 @ f8d0 02 00 08 00…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] RF430FRL152H: RF430FRL152H的能量收集功能

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: RF430FRL152H 问:是否有人为RF430FRL152H的主动式采集功能有更多了解,尤其是在尝试为外部组件供电时。可以从GPIO引脚上的无源操作中获得什么样的电流? 感谢您提供有关此方面的任何信息和经验。 答:请参阅RF430FRL152H常见问题解答第2.4章,以获取有关可从设备获取电源的更多信息: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247 问:天线中是否有特殊比例或TRF7970AEVM完全填充以达到这些值?因为我们正在努力通过HF阅…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    RF430FRL152H: 请问可否设置RF卡片的ID 0 已锁定

    763 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    RF430FRL152H: VDD2X电压问题 0 已锁定

    694 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Ben Qin
  • 建议的答案

    DLP-7970ABP: DLP-7970ABP 0 已锁定

    1048 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    LAUNCHXL-CC2650: linux使用UniFlash进行烧录时,出现一下情况 0 已锁定

    633 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    TRF7970A: 从MSP430G2553 移植到 MSP430F2370 0 已锁定

    1310 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Annie Liu
  • 建议的答案

    TRF7970A: 从msp430f5529移植到msp430f2370 0 已锁定

    697 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    TRF7962A: 读取标签多个块数据 0 已锁定

    814 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    RF430FRL152H: 电源引脚问题 0 已锁定

    558 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    CC2651P3: 芯片是否有唯一的ID,如何得到这个ID 0 已锁定

    656 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 已回答

    CC85XXDK-Headset实现上行1拖2 0 已锁定

    1964 视图
    7 回复
    最新3 年多前
    由 Katherine Wang
  • 建议的答案

    CC8531: CC85XXDK-Headset 0 已锁定

    1470 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Katherine Wang
  • 已回答

    CC8531: CC85XXDK-Headset 0 已锁定

    1371 视图
    4 回复
    最新3 年多前
    由 Katherine Wang
  • 建议的答案

    TRF7970A: P2P无线接收和发送的工作流程 0 已锁定

    1060 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Katherine Wang
  • 建议的答案

    TRF7970A: 设计P2P模式 0 已锁定

    990 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 已回答

    干货分享|TI Matter 解决方案助力智能家居创新 0 已锁定

    626 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Annie Liu
  • 建议的答案

    RF430FRL152HEVM: rf430frl152h 0 已锁定

    1168 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    RF430FRL152HEVM: rf430frl152h 0 已锁定

    1349 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Katherine Wang
  • 建议的答案

    CC1352P7: CC1352P7 使用 Zephyr 工程,使能工程Subg-1G相关配置后会重启 0 已锁定

    859 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    LP-CC2652R7: SimpleLink sdk 0 已锁定

    4527 视图
    17 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    TRF7970A: FRAM与EEPROM的读写配置问题 0 已锁定

    580 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
<>