其他无线技术

其他无线技术

其他无线技术论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
其他无线技术论坛
  • 话题 235 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TIDM-NFC-RW: RW 电路的设计文件

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TIDM-NFC-RW Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP 器件型号: TIDM-NFC-RW 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP 问:我找不到适用于 TIDM-NFC-RW 参考设计中收发器电路的 Gerber 设计文件。在参考设计页面上,“设计文件”部分链接到 TRF7970ATB 电路板布局布线的 PDF,但 https://www.ti.com/cn/lit…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] CC8530: 无法配对

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC8530 器件型号: CC8530 问:大家好!我采用的是 CC8530 芯片耳机设计,但当我使用的射频数据速率为 2Mbps 时,它不能配对;使用 5Mbps 时则可以配对。请问如何解决这个问题。附件为配置文件。谢谢!T6.rar 答: 您好, 感谢您关注我们的 PurePath 无线产品。 我想您遇到的问题可能是由某些配置引起的。能否请您再次验证主从设备是否都已正确配置? 在您提供的文件中,主从设备似乎都配置为了 2Mbps。 此致, 问:感谢您的回答。是的,只有 2Mbps…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] CC8520: CC8520 如何减少噪声

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC8520 器件型号: CC8520 问:如何基于 MCU 实现 CC8520 和 AIC3204 的软件降噪设计 答: 您好, 您能否说明希望降低哪种噪声?以及要在哪种器件上采用降噪算法?提供说明系统设计的方框图可能会有所帮助。 请确保充分利用 CC8520 的功能(请参阅 用户指南 )和 AIC3204 的功能。 谢谢。此致, 问:我想知道如何通过配置软件滤除采集过程中产生的一些混沌信号,或在 CC8520 上运行一些滤波算法来消除这些无用信号(如图 1 所示)。这一想法能否实现…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRF7964A: 通用输入/输出 (GPIO)

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRF7964A 器件型号: TRF7964A 问:您好, 1- TRF7964A 上是否有可作为 I/O 的引脚?例如用于在 IC 正常运行期间驱动/引导 LED?请注意,我们将 TRF7964 配置为串行 SPI 通信,因此不使用并行端口的多个引脚(I/O_0 至 I/O_3)。 2- 同样,引脚 MOD、ASK/OOK 可作为 I/O 吗? 答: TRF79xxA 器件没有 GPIO 功能。I/O 引脚专用于器件的接口功能。MOD、ASK/OOK 引脚也是如此,它们不能通过…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRF7963A: EVM 可用性

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRF7963A Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP , TRF7970A , TRF7964A 器件型号: TRF7963A 主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP 、 TRF7970A 、 TRF7964A 问:您好,我需要一个 EVM 来评估应用是否能达到 200mW 的功率级别。目前可提供哪些 EVM?我计划使用 TRF7963A。 TRF796x 系列是否可达到此功率级别。谢谢 答: 唯一可用的 EVM 是 DLP-7970ABP…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TRPGR30ATGA: 应答器类型

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TRPGR30ATGA Other Parts Discussed in Thread: TMS3705 器件型号: TRPGR30ATGA 问:TRPGR30ATGA 的应答器类型是 AES 还是 非AES 类型? 我们需要确认才能订购正确版本的TMS3705D / E应答器基站。 TRPGR30ATGA数据表内说明是80位(64位ID和16位BCC),但是没有说明类型是AES还是非AES。 答:TRPGR30ATGA是非AES类型的R / O应答器。您需要的TMS3705正确版本是E版本…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] TMS3705: B版本和D版本之间的区别

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TMS3705 器件型号: TMS3705 问:在以前的设计中,选择使用的是B版本。但是目前在TI.com中,我们只找到TMS3705DDRQ1和TMS3705EDRQ1,所以我想知道TMS3705DDRQ1是否可以代替B版本? 有什么注意事项?非常感谢! 答:如果之前使用的是B版本,则现在可以使用D版本。B版本已过时,D版本与B版本没有功能差异。版本更改仅与生产相关。 如果在替换之前使用的A版本,则现在可以使用的是E版本,并且在功能上没有差异。
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] RF430FRL152H: 射频编程失败

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: RF430FRL152H 器件型号: RF430FRL152H 问:以下是TI-TXT文件, @ffea的部分在下面。 @ffea 6E FB 6E FB 7E FA 6E FB D0 54 6E FB 6E FB 6E FB 6E FB 6E FB F6 FA 并且我附加了所有文件的内容。 @ f867 42 E1 40 F2 00 03 0B D1 01 07 55 01 74 69 2E 63 6F 6D FE 00 00 00 @ f8d0 02 00 08 00…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • [FAQ] RF430FRL152H: RF430FRL152H的能量收集功能

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: RF430FRL152H 问:是否有人为RF430FRL152H的主动式采集功能有更多了解,尤其是在尝试为外部组件供电时。可以从GPIO引脚上的无源操作中获得什么样的电流? 感谢您提供有关此方面的任何信息和经验。 答:请参阅RF430FRL152H常见问题解答第2.4章,以获取有关可从设备获取电源的更多信息: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247 问:天线中是否有特殊比例或TRF7970AEVM完全填充以达到这些值?因为我们正在努力通过HF阅…
    • 5 年多前
    • 其他无线技术
    • 其他无线技术论坛
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    RF430CL331H: RF430 NEDF数据传输 0 已锁定

    800 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Galaxy Yue
  • 已回答

    TI是否有UWB芯片? 0 已锁定

    1408 视图
    2 回复
    最新2 年多前
    由 壮壮
  • 建议的答案

    RF430FRL152HEVM: Problems with using the development board to test the program 0 已锁定

    918 视图
    2 回复
    最新2 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 建议的答案

    RI-TRP-DR2B: RI-TRP-DR2B 对应的RFID 读写器芯片推荐 0 已锁定

    821 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    TMS37145TEAIET 和TMS37145TEAIE 有什么区别吗? 0 已锁定

    1330 视图
    3 回复
    最新2 年多前
    由 Alex Zhang
  • 已回答

    CC2652P: 有个2.4G私有协议的技术需求,想请帮忙指条路 0 已锁定

    1417 视图
    2 回复
    最新2 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    TRF7970A: IRQ状态寄存器中B6位(lrq_srx)一直没有响应 0 已锁定

    883 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 已回答

    TRF7970A: SPI读取所有的寄存器的数据都是0 0 已锁定

    1149 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Mark LIU
  • 建议的答案

    DLP-7970ABP: 我需要一份这个芯片的驱动文件 0 已锁定

    2038 视图
    6 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2500: CC2500问题描述 0 已锁定

    954 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2500: 怎么进入恒载波模式 0 已锁定

    854 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 已回答

    CC2651P3: 是否有热复位不清零的寄存器可以使用? 0 已锁定

    727 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 建议的答案

    TMS37157: 是否能实现TMS3715 与TMS3715 的通信? 0 已锁定

    1454 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    TRF7970A: VDD RF 电压异常跌落原因 0 已锁定

    1341 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 建议的答案

    CC2511: CC2511无线收发时接收端始终接收不到数据 0 已锁定

    2797 视图
    11 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 已回答

    CC2652P7: 没有找到SDK 0 已锁定

    1141 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2511: CC2511在外置48Mhz晶振和32.768Mhz晶振情况下怎么配置系统时钟并设置波特率为115200? 0 已锁定

    1162 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Cherry Zhou
  • 已回答

    CC2511: 使用外部24Mhz晶振和外部32.768Khz晶振的情况下,上电系统时钟怎么初始化? 0 已锁定

    1616 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Alex Zhang
  • 已回答

    CC2500: CC2500同步串扰问题,产品室内摄影灯器材 0 已锁定

    2285 视图
    8 回复
    最新3 年多前
    由 jack ?
  • 未回答

    CC1352P7: 用CCS烧录工具,CC1352P芯片在烧录软件时, p7的芯片一烧录就会出现烧芯片的问题,请帮忙分析以下可能造成这个问题的原因是什么? 0 已锁定

    835 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
<>