CC1312R: 关于CC1312R1的休眠,可以由两种事件唤醒么?

Part Number: CC1312R


我目前想实现的目的是:

1:sensor小核采集ADC等数据每间隔10秒左右唤醒大核一次,然后发出一些采集数据

2:加入OAD功能可以对用程序进行升级。

目前已经分别实现了两个功能,但是把程序移植到OAD例程时发现

 uint32_t events = Event_pend(clientEventHandle, 0, CLIENT_EVENT_ALL, BIOS_WAIT_FOREVER);
该函数只能对一个时间有用,如何两个时间无论是哪个事件到来都能够唤醒大核运行对应的功能