Hi,
各位好,我想使用板子与另外一个BLE的设备进行数据互传,但是板子与上位机连接就不正常了。上位机报出的信息如下:
[1] : <Info> - 10:05:33.138
Port opened at 2016/6/7 10:05:33
--------------------------------------------------------------------
[2] : <Tx> - 10:05:33.421
-Type : 0x01 (Command)
-OpCode : 0xFE00 (GAP_DeviceInit)
-Data Length : 0x26 (38) byte(s)
ProfileRole : 0x08 (8) (Central)
MaxScanRsps : 0x05 (5)
IRK : 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
CSRK : 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
SignCounter : 0x00000001 (1)
Dump(Tx):
0000:01 00 FE 26 08 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...&............
0010:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0020:00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 ..........
--------------------------------------------------------------------
[3] : <Warning> - 10:05:43.453
GAP Device Initialization Timeout
Device May Not Function Properly
--------------------------------------------------------------------
硬件平台:SmartRF06 + CC2640
软件程序:SimpleBLEPeripheral(ble_cc26xx_2_01_01_44627版本下的工程)
上位机:BTool - v1.41.05
请各位指教一下~~~~