This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2540 KeyFobDemo

Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2541, CC2540, FLASH-PROGRAMMER

我使用示例工程SimpleBLEPeripheral连接ipad蓝牙成功,但是用KeyFob就连接不上,SimpleBLEPeripheral例程IOS软件使用SIMPLEPROFILE_SERV_UUID可以搜索到设备,那KeyFob例程里面IOS软件需要使用哪个UUID来搜索?

  • hi Wang wx,

    你可以安装TI提供的IOS上的SensorTag软件来跟keyfob连接.

    关于搜索到设备的问题, 如果你说的是在没连接广播的情况下, keyfob应该可以用LINK_LOSS_SERVICE_UUID, IMMEDIATE_ALERT_SERVICE_UUID, TX_PWR_LEVEL_SERVICE_UUID这3个UUID搜索.

    在已经连接的情况下, 你也应该可以用SK_SERV_UUID搜索到.

  • dear Yan,

           我在IOS软件里使用函数【scanForPeripheralsWithServices:nil options:option】来搜索所有的UUID,从打印信息来看,使用KeyFob例程时什么都搜索不到,而使用SimplePeripherals例程则能很快搜到UUID:FFF0,如果直接用制定的UUID去搜索,用你上述的四个UUID,都搜索不到。我们IOS是用TemperatureSensor示例代码来修改应用的。


  • hi,

    实际上有两个更好的IOS实例可以提供给你们, 这两个都是直接可以跟keyfob连接的:

    打开 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:IPhone4SBLEDemo 然后看"Download Source Code"

    或者打开 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Bluetooth_SensorTag#iOS_Apps_Development 然后看"Source code for MAC OS X application example"

    第二个界面更好一点.

  • 为了能更好地促进论坛发展, 为大家提供更好的服务,

    如果提供的信息已经帮助到您, 请把问题设为已解决, 并选择最佳解答, 这样您得到帮助的同时,也会帮助我们提高论坛服务质量 :)

    非常感谢!

  • dear yan,

           下载了你提供的APP,连接KEYFOB例程还是连接不上,搜索不到蓝牙设备。而且用这个例程也可以搜索到SimpleBLEPeripheral例程的UUID

  • Hi Wang wx,

    你用的是Keyfob mini kit吗?

    正常情况下只要烧入keyfob的hex文件, 那两个提供的APP肯定能搜索连接到. 

    请下载最新的BLE协议栈: http://www.ti.com/tool/ble-stack?DCMP=wbu-blestack&HQS=blestack   里面有最新的例程以及 ..\BLE-CC254x-1.3\Accessories 目录下有现成的hex文件可供烧录

    sensorTag的app在苹果的app store上也是有下载的.

    另外, 协议栈里面还有一个叫BTool的工具, 也可以用来查找连接设备.

  • ..\BLE-CC254x-1.3\Accessories 目录下有现成的hex文件名为2541,我们用的是2540

  • 请看仔细, 分别有CC2540跟CC2541的文件.

    如果是keyfob mini kit的话, 请用CC2540MiniDkDemoSlave.hex.

  • 使用示例工程编译后生成的BLE-CC254x-1.3\Projects\ble\KeyFob\CC2540DB\CC2540DK-mini Keyfob Slave\Exe\CC2540MiniDkDemoSlave.hex,IOS无法搜到任何设备。我目前下载方式只有cc debugger,无法单独烧录你们提供的hex文件。

  • Hi Wang wx,

    IOS自带的蓝牙程序是无法搜索BLE设备的, 要搜索BLE设备,必须要安装BLE的相应IOS程序, 比如说TI提供的SensorTag, 在苹果的App store上有免费下载, 这个代码我也在之前的回复提供给了你连接.

    根据实践的情况, 无论是工程编译出来的hex文件或者是我们提供的hex文件, 都是可以被搜索到的. keyfob上电后请按右键让它进入广播模式.

    cc debugger除了用于代码调试, 还有就是用来烧录hex文件的, 无论是编译的hex还是我们的hex. 不知道你有没有安装过flash programer? 地址: http://www.ti.com/tool/flash-programmer

  • Hi Yan,

           打开广播后可以搜索到了,非常感谢你的耐心解答。