我使用示例工程SimpleBLEPeripheral连接ipad蓝牙成功,但是用KeyFob就连接不上,SimpleBLEPeripheral例程IOS软件使用SIMPLEPROFILE_SERV_UUID可以搜索到设备,那KeyFob例程里面IOS软件需要使用哪个UUID来搜索?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用示例工程SimpleBLEPeripheral连接ipad蓝牙成功,但是用KeyFob就连接不上,SimpleBLEPeripheral例程IOS软件使用SIMPLEPROFILE_SERV_UUID可以搜索到设备,那KeyFob例程里面IOS软件需要使用哪个UUID来搜索?
hi,
实际上有两个更好的IOS实例可以提供给你们, 这两个都是直接可以跟keyfob连接的:
打开 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:IPhone4SBLEDemo 然后看"Download Source Code"
或者打开 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Bluetooth_SensorTag#iOS_Apps_Development 然后看"Source code for MAC OS X application example"
第二个界面更好一点.
Hi Wang wx,
你用的是Keyfob mini kit吗?
正常情况下只要烧入keyfob的hex文件, 那两个提供的APP肯定能搜索连接到.
请下载最新的BLE协议栈: http://www.ti.com/tool/ble-stack?DCMP=wbu-blestack&HQS=blestack 里面有最新的例程以及 ..\BLE-CC254x-1.3\Accessories 目录下有现成的hex文件可供烧录
sensorTag的app在苹果的app store上也是有下载的.
另外, 协议栈里面还有一个叫BTool的工具, 也可以用来查找连接设备.
Hi Wang wx,
IOS自带的蓝牙程序是无法搜索BLE设备的, 要搜索BLE设备,必须要安装BLE的相应IOS程序, 比如说TI提供的SensorTag, 在苹果的App store上有免费下载, 这个代码我也在之前的回复提供给了你连接.
根据实践的情况, 无论是工程编译出来的hex文件或者是我们提供的hex文件, 都是可以被搜索到的. keyfob上电后请按右键让它进入广播模式.
cc debugger除了用于代码调试, 还有就是用来烧录hex文件的, 无论是编译的hex还是我们的hex. 不知道你有没有安装过flash programer? 地址: http://www.ti.com/tool/flash-programmer